Cada equipaje en el avión correcto
El aeropuerto de Múnich confía en AS-Interface
Debido a la envergadura del trabajo y al escaso tiempo de ejecución, la ampliación del aeropuerto de Múnich con la terminal 2 es uno de los proyectos más complejos jamás realizados en el campo de la ingeniería de transportes.
Para la ejecución global del proyecto se ha formado un consorcio con Siemens Dematic en calidad de líder y la empresa FKI Logistex Crisplant como socio pasivo. FKI Logistex Crisplant suministra los sistemas transportadores de recipientes.
Para satisfacer los estrictos requisitos de la logística de equipajes, Siemens Dematic se basa en dos conceptos fundamentales: segmentos repetitivos (typicals) y descentralización.
La utilización homogénea de segmentos que se repiten (los denominados typicals) permite gestionar instalaciones transportadoras (de equipajes) mucho más extensas y de una gran complejidad. La estructura descentralizada de la tecnología de control se integra de forma óptima en este sistema. Los componentes de AS-Interface empleados destacan por la posibilidad de interconexión robusta, sencilla y flexible para esta aplicación. AS-Interface controla cerca de 20.000 accionamientos en un recorrido de transporte de 40 km de longitud. |