Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Riferimenti
Aeroporto
Impianto di smistamento
Industria automobilistica
Materiale isolante
Costruzione di macchine speciali
Impianti di gru
Produzione di CD
Soluzioni di avviatori motore decentrate
AS-i/PROFIBUS

AS-Interface

per la produzione di CD presso Multi Media Machinery

Macchina di produzione di CD MCL 50 di Multi Media Machinery
Tavola rotante di una macchina di produzione di CD MCL 50
Moduli AS-Interface K60 impiegati nell'MCL 50
Multi Media Machinery ad Aschaffenburg è uno dei produttori leader di impianti di produzione nel settore dei film sottili e dei media. Con la serie di macchine MCL 50 per la produzione di CD, Multi Media è riuscita ad integrare su una superficie di solo 1,5 m2 le complicate operazioni del processo di produzione. AS-Interface gioca qui un ruolo essenziale.
Dal disco opaco al disco rifinito a specchio su 1,5 m2
Il cuore dell'automazione, un SIMATIC S7-300, si trova nella piccola cassetta di comando sotto il livello di handling. Per la regolazione del processo, il controllore comunica tramite PROFIBUS-DP con l'unità di test ottica e con l'alimentatore per lo spruzzamento catodico per applicare uno strato di alluminio sui CD. I sensori e gli attuatori sono collegati all'AS-Interface tramite una unità master CP 342-2. Sono così collegati al controllore 64 ingressi e 48 uscite tramite i moduli compatti K60 decentrati, per compiti che vanno dal controllo del livello del serbatoio della vernice al comando degli azionamenti fino alla sorveglianza del mandrino.
PERCHE' AS-Interface?
Grazie all'impiego di AS-Interface, Multi Media ha potuto rispamiare il 23% dei costi d'installazione. Ma anche con riferimento alla capacità del controllore sono risultati evidenti vantaggi: se si fosse collegato al controllore l'intero livello di I/O in parallelo, non sarebbe bastato lo spazio nella cassetta di comando e anche la capacità di I/O del controllore sarebbe risultata insufficiente.
Vantaggi dell'impiego di AS-Interface con Siemens:
I moduli AS-Interface sono montati nelle immediate vicinanze dei sensori/attuatori. Per questo si è potuto risparmiare il 23% dei costi d'installazione.
E' stato possibile risparmiare spazio prezioso nella cassetta di comando.
Risparmio di tempo nella produzione: in uno speciale posto di prova vengono dapprima messi in servizio gli aggregati. Per questo basta il collegamento di AS-Interface e dell'alimentazione di energia.
Un ulteriore cablaggio per l'energia dei sensori è diventato così superfluo, poiché AS-Interface provvede a ciò direttamente.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use