AS-Interface von Siemens vernetzt die Krananlage von A+S Schuster
In Zusammenarbeit mit dem Krananlagenbauer A+S Schuster und der Fa. VA GmbH
in Peiting entstand bei dem holzverarbeitenden Betrieb Schößwendter
Holz in Saalfelden/Salzburg ein umweltfreundliches Biomasse-Heizwerk mit
einer vollautomatischen Krananlage zur Befüllung des Befeuerungsbunkers.
Ein großer Teil der Automatisierung läuft dabei über das Feldbussystem
AS-Interface.
Im Heizwerk läuft nun alles vollautomatisch!
Die Beschickung des Befeuerungsbunkers für das Heizwerk übernimmt
die von A.S Schuster aus Peiting mit AS-Interface ausgerüstete Krananlage.
A.S Schuster hat sich dabei schon seit Jahren auf Sonderlösungen von Transportaufgaben
spezialisiert. Mehr als 4000 Anlagen, sowohl Serienkrananlagen wie auch Sonderkonstruktionen
sind europaweit bereits im Einsatz. In Übereinstimmung mit der
Firma VA (Verfahrenstechnische Anlagen) GmbH entschied man sich dafür, die
dezentrale Peripherie dieser und vieler vergleichbarer Krananlagen über
das Feldbussystem Aktor-Sensor Interface anzubinden.
WARUM AS-Interface?
Der entscheidende Vorteil der AS-Interface Technologie war die Reduzierung der
Adern, die über die bei der Kranapplikation unvermeidbaren Schleppleitung
zu führen sind. Mussten bisher bei herkömmlicher Verdrahtung ca. 120
Leitungen über Schlepp verlegt werden, sind es bei dieser Krananlage nur
noch 10 Adern – 5 für AS- Interface, 5 für die Last. Damit verbunden
ist natürlich die Installation erheblich einfacher.
Anwendungsvorteile von AS-Interface by Siemens:
Einfache und effektive Fernwartung.
Die Diagnose des Systems ist über Touchpanel bei Schößwendter
Holz realisiert. Eine Onlineverbindung macht die Kommunikation über größere
Entfernungen möglich.
Bustechnologie macht die Wartung der Anlage effektiver. So ist es möglich,
im Fehlerfall auftretende Kabelbruchstellen einfach zu lokalisieren.
Unkomplizierte Erweiterung der Anlage
Bei AS-Interface besteht auch
die Möglichkeit, über Analogmodule
analoge Daten zu verarbeiten. Bei dieser vollautomatischen Krananlage wurde
die Möglichkeit genutzt, um mit einem Kraftaufnehmer über AS-Interface
die Last zu ermitteln. Über den Grenzwert "Minimallast" wird
das Aufsetzen des Greifers erkannt.