English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Kompaktmodul für einfache Anbindung von Lichtvorhängen mit ASIsafe
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert sein Produktportfolio für ASIsafe um ein neues sicheres Kompaktmodul aus der Baureihe K45F. Mit dem K45F 2F-DI LS-Modul (light sensor) können elektronische Sicherheitssensoren mit testenden Halbleiterausgängen in AS-Interface eingebunden werden. Dazu zählen etwa berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie aktive, optoelektronische Standard-Lichtgitter und -Lichtvorhänge (Typ 2/Typ 4 nach IEC/EN 61496-1, -2). Dadurch ist der Anwender in der Lage, auch Standard-Geräte ohne eigene Schnittstelle anzuschließen.

Neue Produkte für Sicherheitstechnik mit AS-Interface
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert das Produktportfolio bei Geräten für ASIsafe. Dazu gehören der neue DP/AS-i F-Link, ein ASIsafe-Kompaktmodul K45F (4F-DI) sowie die ASIsafe-Positionsschalter der Reihe 3SE5.

Kommunikationsschnittstelle verbindet AS-i-Ebene mit Profinet
Mit dem neuen Netzübergang IE/AS-i Link PN IO bietet Siemens Automation and Drives (A&D) eine kompakte Verbindung zwischen der Profinet- und der AS-Interface-Ebene. Für den Anwender schafft das Gerät als AS-Interface-Master einen durchgängigen Austausch von Informations- und Diagnosedaten. Gleichzeitig verknüpft die Kommunikationsschnittstelle übergeordnete Systeme noch effizienter mit der untersten Feldebene. Durch die Anbindung an Profinet lässt sich AS-Interface nun noch besser in die Welt der Totally Integrated Automation integrieren.

Neuer Dolmetscher für das AS-Interface
Siemens Automation and Drives (A&D) bietet einen neuen DP/AS-i Link Advanced zur einfachen Verbindung der Kommunikationsnetze von Profibus und AS-Interface. Die Netzübergänge nach AS-i Spec. 3.0 gibt es als Einfach- oder Doppelmaster für Applikationen mit großer Slavezahl. Neu sind das vollgrafische Bediendisplay sowie der integrierte Webserver. Das Gerät organisiert den Datenverkehr auf der AS-Interface-Leitung und stellt an einer Schnittstelle die Signale der Sensoren und Aktuatoren bereit.

Neue Produkte für das AS-Interface
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert seine Produktpalette für das AS-Interface um einen neuen AS-i M12-Abzweig, um Kompaktverteiler und besonders schmale Kompaktmodule. Dadurch werden Installation und Betrieb eines AS-i Netzes weiter vereinfacht.

Transparente Analyse des AS-Interface-Netzes
Der AS-Interface-Analyser von Siemens Automation and Drives (A&D) wurde überarbeitet und mit zusätzlichen Funktionen versehen. Ausgewertet werden jetzt die Codetabellen von sicherheitsgerichteten AS-i Slaves, so dass der entsprechende Zustand des Slave-Eingangs angezeigt wird. Über die Trace-Funktion können Zustandswechsel mitprotokolliert werden, um die Schaltreaktionen des zugeordneten Sicherheitsmonitors zu analysieren.

Neue AS-Interface-Netzteile in drei Leistungsstufen
Die neue Generation der AS-Interface-Netzteile AS-i Power von Siemens Automation and Drives (A&D) zeichnet sich durch hohe Leistung und Funktionalität bei sehr kompakten Abmessungen aus.

AS-Interface mit neuem "Extension Plug Plus"
Mit dem AS-i Extension Plug sowie dem neuen AS-i Extension Plug Plus von Siemens Automation and Drives (A&D) kann die Leitungslänge eines AS-Interface-Segments um 100 auf 200 Meter verdoppelt werden. Beide Komponenten eignen sich für beliebige Netzstrukturen wie Linie, Baum oder Stern, wobei grundsätzlich pro Segment nur ein Extension Plug benötigt wird.

Effizientes Training für industrielle Kommunikationsnetze - von Industrial Ethernet bis AS-Interface
Eine neu konzipierte Kursserie für Kommunikationsnetze in der Industrie startet Siemens Automation and Drives (A&D) im Oktober 2004. Das Kursprogramm erleichtert zum einen den Einstieg in die industrielle Kommunikation, zum anderen lassen sich einzelne Aspekte gezielt vertiefen. Die Teilnehmer erlernen Netze zu installieren, diese zu betreuen und Fehler schnell zu beheben. Die Kurse sind für alle Tätigkeitsbereiche geeignet, etwa für den Vertrieb, Projektierer und Programmierer - aber auch den Service. Geschult werden wichtige Bussysteme in der Industrie: Industrial Ethernet, Profinet, Wireless LAN, Profibus, AS-Interface und KNX sowie ergänzende Themen wie OPC und die IT-Technologie.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter