Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
www.siemens.nl/simatic-controller

SIMATIC Controllers

Modulaire PLC systemen, Embedded Automation en PC-based controllers.

De SIMATIC controllers vormen als besturingen het hart van TIA, dat staat voor Totally Integrated Automation. Binnen dit TIA platform bevinden zich diverse controllers die optimaal afgestemd zijn op uw applicatie. Of het nu gaat om Modulaire PLC systemen, Embedded Automation of PC-based controllers, bij alle controllers kunt u gebruik maken van de voordelen van TIA. Naast de universele projectering en programmering is de integrale communicatie tussen alle componenten binnen TIA een sterke eigenschap.

Modulaire Controllers

Embedded Automation

PC-based Controllers

 

Klik op “Producten” in de bovenste menubalk voor meer informatie over de verschillende controllers.


Nieuwsberichten:

11 -2009 -- SIMATIC S7-300 Profinet CPU’s 2 tot 6 maal sneller

 

De geïnnoveerde, plaatsbesparende SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP en de failsafe varianten CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP bieden in de nieuwe hardware uitvoering en in combinatie met firmware versie 3.1 aanzienlijk meer performance, geheugen en functionaliteit.  

 



10 -2009 -- Nieuw: WinAC RTX 2009 - Failsafe PC-based controller

 

Met de nieuwe SIMATIC WinAC RTX 2009 software controller is het nu ook mogelijk om Safety gerelateerde taken op een PC uit te voeren. Deze Fail-Safe software controller is net als bij de Modulaire SIMATIC S7 controller met SIMATIC Step 7 en het optiepakket Distributed Safety. Hiermee voldoet WinAC RTX F aan de veiligheidscategorieën EN 954-1 tot Cat. 4, IEC 62061 tot SIL 3, en EN ISO 13849-1 tot PL e.  



10 -2009 -- SIMATIC Memory Card (SMC) Reader voor de S7-1200

 

De nieuwe SMC Card Reader voor de SIMATIC Field PG M2 biedt optimale ondersteuning voor de nieuwe SIMATIC S7-1200  in combinatie met de SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 software. Er wordt ondersteuning geboden voor de SMC's die in de SIMATIC S7-1200 gebruikt worden.

Deze nieuwe SMC Card Readers zijn als accessoire beschikbaar voor de SIMATIC Field PG M2. De Field PG's met softwarestand "09/2009" worden standaard uitgeleverd met deze software.   



07-2009 -- Introductie Workshop S7-1200

 

Siemens organiseert op diverse locaties in het land de Introductie Workshops voor de nieuwe SIMATIC S7-1200 compacte modulaire controllers en de nieuwe SIMATIC HMI Basic Panels.

In deze workshopsessie wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe hardware van de SIMATIC S7-1200, de SIMATIC Basic Panels en de programmeeromgeving SIMATIC STEP7 Basic V10.5.        

 

07-2009 -- NIEUW SIMATIC S7-300 Starter Kit 2009

 

De nieuwe SIMATIC S7-300 Starter Kit 2009 is uit. Deze Starter Kit bestaat uit een
S7-300 PLC en SIMATIC STEP 7 V5.4 software inclusief bijbehorende producten. Dit alles is verpakt in een praktische kunststofkoffer! 

Dit set is 40% voordeliger dan losse producten.  


06-2009 -- Bestaande SIMATIC S7-200 gebruikers

 

Met de komst van de nieuwe SIMATIC S7-1200 zult u zich wellicht afvragen of en zo ja wanneer Siemens met de afkondiging komt voor de SIMATIC S7-200?

Siemens zal de bestaande S7-200 producten minimaal tot 2012 actief blijven verkopen ....  

 

06-2009 -- SIMATIC S7mEC Uitbreidingsmodules

 

De S7-mEC kan modulair uitgebreid worden met S7-300 I/O modules maar ook met speciale Expansion Modules (EM) voor uitbreiding van de PC functionaliteiten. Er zijn twee verschillende Expansion Modules leverbaar, de EM-PC en de EM PCI-104. Deze worden aan de linkerzijde van de S7mEC gekoppeld.

Klik hier voor meer informatie over de SIMATIC S7mEC uitbreidingsmodules. 

 

05-2009 -- SIMATIC S7-mEC RTX/HMI

 

De nieuwe S7-modular Embedded Controller met geïntegreerde HMI functionaliteit is een uitbreiding op het huidige S7-mEC productenportfolio. De S7-mEC combineert de voordelen van een S7-controller met een pc-based control systeem. Naast plc functionaliteit beschikt de nieuwe S7-mEC HMI/RTX tevens over geïntegreerde HMI functionaliteit. Dit omdat naast de controllersoftware WinAC RTX ook WinCC flexible Runtime voorgeïnstalleerd is. Het leveringspakket omvat tevens de opties Archives + Recipes en Sm@rtAccess.


De Core Duo microprocessor garandeert een perfecte verdeling voor controllertaken en visualisatietaken. Met de S7-mEC HMI/RTX is het mogelijk om een kostengunstige HMI oplossing te creëren door gebruik te maken van een Thin Client panel of Flat Panel monitor.


04-2009 -- Persbericht -- SIMATIC S7-1200
" Een veelzijdige en flexibele configuratieconcept, hoge performance... "

 

De nieuwe Simatic S7-1200 microcontroller kenmerkt zich door zijn veelzijdige en flexibele configuratieconcept, een hoge performance en een uiterst compact ontwerp. Het nieuwe engineeringsysteem Simatic Step 7 Basic configureert zowel de controller als de HMI (human-machine interface) Basic Panels. Dit zorgt voor een eenvoudige en snelle programmering......

Meer productnieuws voor SIMATIC Controller.

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com