|
| Härten hochdynamisch |
| Sinumerik 840D und Simodrive 611D erfüllen die hohen Anforderungen in puncto Dynamik und Präzision beim Induktionshärten.
|
|
|
| Anlagenkonzept aus einem Guss |
| "Von der kompletten Steuerungstechnik über die Antriebe bis hin zu Signalgebern einen Systempartner zu haben, hat uns viele Vorteile gebracht." So lautet das Resümee der Fertigungs-Planer, die sich erstmals bei der Montage ihrer Sechs-Zylinder-Benzinmotoren zu diesem Schritt entschlossen haben. Vor allem dezentrale Gesamtlösungen haben dort ihre volle Stärke ausspielen können.
|
|
|
| Profilierung mit optimaler Steuerungskombination |
| Mit einer Kombination aus Industrie-PC und mehrkanaliger CNC-Steuerung hat der westfälische Maschinenbauer BJM seine Bearbeitung von Fenster-, Tür- und Fassadenprofilen innoviert. Zwei Fünf-Achs-Köpfe ermöglichen erstmals die simultane Bearbeitung von allen sechs Seiten. Parallel dazu können in die Sinumerik-Steuerung Werkstückdaten eingegeben, NC-Programme erstellt und Aufträge verwaltet werden. Die einheitliche PC-Plattform für das Bedientafel- und CAD-/CAM-System ermöglicht eine saubere Aufgabenteilung und vereinfacht das Handling.
|
|
|
| Schnelle Lageerkennung |
| Deutsche Sondermaschinen nehmen eine herausragende Stellung auf dem Weltmarkt ein. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, setzen Maschinenbauunternehmen hoch spezialisierte Maschinen für komplexe Fertigungsvorgänge ein. Dabei spielt die Automatisierung mit Hilfe von Vision Sensoren eine wichtige Rolle.
|
|
|
| Komplett im Duett |
| Mit einer Kombination aus Industrie-PC und mehrkanaliger CNC-Steuerung hat ein namhafter westfälischer Maschinenbauer seine Bearbeitung von Fenster-, Tür- und Fassadenprofilen ein weiteres Mal innoviert. Zwei Fünf-Achs-Köpfe ermöglichen erstmals die simultane Bearbeitung von allen sechs Seiten, während parallel dazu Werkstückdaten eingegeben, NC-Programme erstellt und/oder Aufträge verwaltet werden können. Identisch aufgebaute, industrieerprobte PC-Hardware für Bedientafel und CAD/CAM-System ermöglicht eine saubere Aufgabenteilung und vereinfacht das Handling.
|
|
|
| Im Auge des Fortschritts |
| Eine deutsche Domäne auf dem Weltmarkt ist der Sondermaschinenbau. Höchst spezialisierte Maschinen für komplexe Fertigungsvorgänge helfen dabei, auch am teils "teuren" Fertigungsstandort Deutschland Arbeitsplätze zu sichern. Eine wesentliche Rolle bei der Realisierung von Wettbewerbsvorteilen spielt die Automatisierung mit Hilfe von Vision-Sensoren.
|
|
|
| Ringspinnen mit Qualität |
| Das Textilmaschinenunternehmen Marzoli-Vouk pflegt bereits seit Jahren eine synergetische Partnerschaft mit Siemens. Dadurch konnten Lösungen verwirklicht werden, die passgenau auf die jeweilige Maschine zugeschnitten sind. Die Automatisierung der neuen Baureihe von Ringspinnmaschinen mit Simotion und Sinamics unterstützt optimal die Maschinenfunktionen.
|
|
|
| Technologie-CPU untermauert Produktivität |
| Mit moderner Steuerungs-, Antriebs- und Bustechnik hat eine norddeutsche Ziegelei ihre mechanisch noch intakten Produktionsanlagen fast durchgängig neu automatisiert und fit für den Wettbewerb gemacht. Ein profibusfähiger Controller mit integrierten Technologiefunktionen steuert nun vollautomatisch das Setzen der getrockneten Klinker auf die Ofenwagen. Formatwechsel lassen sich jetzt schneller realisieren und Stillstandszeiten minimieren.
|
|
|
| Vereinzeln im Doppelpack |
| Wegen ihrer Größe auch "Pizza"-Wafer genannte Siliziumscheiben handhabt ein führender Hersteller nach dem Sägen vom Stab automatisiert. Zwei neue Anlagen vereinzeln, reinigen, trocknen und legen die Scheiben verwechslungssicher in Horden für die weitere Produktion ab. Sämtliche Bewegungen und Abläufe steuert dabei eine Simatic CPU 317T-2 DP, bei der sich auch die Bewegungsführung mit den vertrauten Werkzeugen der SPS-Programmierer erstellen lässt.
|
|
|
| Individuelle Handling-Lösungen aus der Schublade |
| Skalierbare und flexibel erweiterbare Handling-Systeme mit bis zu 12 Positionierachsen realisiert ein führender deutscher Anbieter ab sofort schnell und kostenoptimiert aus der sprichwörtlichen Schublade. Standardisierte Plattform für einfache wie komplexe Anwendungen ist ein PC-basiertes Motion-Control-System, das auch alle erforderlichen Engineering-Tools integriert. Ein mobiles Operator Panel bringt abgestimmte B&B-Funktionalität für das Teachen vor Ort.
|
|
|
| Präzisionskontrolle mit Vision Sensor |
| Synchronringe für Schaltgetriebe von Automobilen müssen hohe Anforderungen bezüglich Belastbarkeit und Maßhaltigkeit erfüllen. Gleichwohl müssen sie aber auch kostengünstig herzustellen sein. Mit einer vollautomatischen Fertigungslinie und anschließendem Warmkalibrieren pulvergepresster Synchronringe hat der Pressenspezialist Lasco die Fertigungsprozesse optimiert und die Bearbeitungsschritte reduziert.
|
|
|
| Bild-Schön: Mit grafischem Multi Panel sprachenunabhängig |
| Hoch produktive Verpackungsmaschinen müssen heute auch flexibel sein. Das erreicht man mit dezentralen, programmierbaren Antrieben. So lassen sich die Maschinen innerhalb kürzester Zeit auf unterschiedliche Packungsvarianten umrüsten. Die Anlagenbediener benötigen dazu allerdings eine übersichtliche, einfach zu bedienende Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die SIG Pack in Beringen vertraut bei ihren Verpackungsmaschinen auf die Multifunktionale Plattform Simatic MP 370 mit 12-Zoll-Touchscreen. 
|
|