English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Produkte & Technologien
Referenzen & Applikationen
Zeitschriften
Fachliteratur
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Tradition trifft Technik
Mit dem Bau einer neuen Fertigungshalle hat die G. Baumgartner AG ihre Fensterproduktion erweitert. Holzbearbeitungsmaschinen von Beth und moderne Automatisierungstechnik ermöglichen dem Schweizer Familienunternehmen eine besonders flexible, rationelle und zuverlässige Produktion.

Die richtigen Verbindungen
Sondermaschinen für die Automobilindustrie müssen heute neben ihrer eigentlichen Funktion auch eine Vielzahl von Daten bereitstellen, die Aussagen über die Qualität der produzierten Teile zulassen. Deshalb werden die ?richtigen Verbindungen" aus der Maschine heraus über die Steuerung hin zur übergeordneten Datenverarbeitung immer wichtiger. Das Beispiel einer Montagepresse für Schnellkupplungen an Kfz-Ladeluftschläuchen unterstreicht in diesem Zusammenhang die Vorteile einer PC-basierten Steuerung mit echtzeitfähiger Software-SPS.

Anlagenkonzept aus einem Guss
"Von der kompletten Steuerungstechnik über die Antriebe bis hin zu Signalgebern einen Systempartner zu haben, hat uns viele Vorteile gebracht." So lautet das Resümee der Fertigungs-Planer, die sich erstmals bei der Montage ihrer Sechs-Zylinder-Benzinmotoren zu diesem Schritt entschlossen haben. Vor allem dezentrale Gesamtlösungen haben dort ihre volle Stärke ausspielen können.

Neue Mischsysteme arbeiten punktgenau
Die Ludwig Schwerdtel GmbH, Karlsfeld, hat ein neues Dosier- und Einmischsystem entwickelt, welches aufgrund einer sehr ausgeklügelten mechatronischen Lösung hochgenaues Mischen unterschiedlichster Komponenten zulässt. Im Steuerungs- und Antriebsbereich setzt Schwerdtel dabei auf modernste Systeme.

Tiefdruckerei hoch flexibel
Mit zwei neuen Tiefdruckrotationen der XXL-Klasse hat sich einer der führenden europäischen Zeitschriftenverlage fit für die Zukunft gemacht. Drei Leitstände mit umfassender Visualisierung per Touchscreen, separate Bedieneinheiten für Grundfunktionen sowie durchgängige Automatisierung aus einer Hand sind Eckpfeiler für erhöhte Flexibilität und Produktivität.

Durchgängige Produktion von Automobilglasscheiben
Seit die Firma Benteler ihr Anlagenkonzept überarbeitet hat, kann sie Autogläser noch produktiver bearbeiten als bisher. Das Erfolgsgeheimnis liegt in einer durchgängigen Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens.

Mit Hochdruck zu höchster Qualität
Hochdruck-Wasserstrahlanlagen sind heute aus der Fertigung mechanischer Bauteile, bei denen höchste Sicherheit und/oder Zuverlässigkeit gefordert wird, nicht mehr wegzudenken. Speziell für Klein- und Mittelbetriebe sowie den Musterbau hat INDA das neue Hochdruck Reinigungs- und Entgratsystem HC flex entwickelt.

Maßgeschneiderte Steuerung für Steinbearbeitung
Als Maschinenhersteller für die Steinverarbeitung war Park Industries auf der Suche nach einer flexiblen CNC, die die Sprache der Steinbearbeiter spricht. Die Wahl fiel auf Sinumerik 840Di von Siemens, eine flexible Profibus-Verbindung und eine PC-integrierte Steuerung.

Wie man mit Automatisierungs- und Antriebstechnik Gutes noch erheblich verbessern kann
Bei der Firma MAF Verpackungstechnik GmbH aus Fürstenau gibt es eine Maschinen-Neuentwicklung zu bestaunen, die die in Folie verpackende Industrie aufhorchen lassen wird. Denn jetzt gibt es den servogesteuerten neuen MAF Straffpacker "ServoFox". Der MAF Straffpacker "ServoFox" verpackt Einzel- und Mehrstückverpackungen in einer bislang unerreicht hohen Geschwindigkeit.

Glasbearbeitung immer produktiver
Durch eine Überarbeitung ihres Anlagenkonzepts konnte die Firma Benteler, Bielefeld, die Autoglasbearbeitung noch produktiver gestalten als bisher. Die Steuerungs- und Antriebstechnik wurde dabei weitgehend mit Komponenten von Siemens realisiert.

Flexible Lehre
Die Idee eines bekannten Flugzeugbauers stand am Anfang der neuen Sondermaschine der Firma Unima: eine flexible Lehre zur Maßkontrolle von Flugzeugbauteilen. Nicht weniger als 147 Posmo A-Antriebe steuern die Achsen der Maschine genau, kompakt und kostengünstig.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter