English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Produkte & Technologien
Referenzen & Applikationen
Zeitschriften
Fachliteratur
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Testlauf ganz nah an der Realität
Wer bisher Fertigungsprozesse im Rechner abbilden wollte, kam um komplexe Simulationsprogramme nicht herum, die nur von speziell geschulten Mitarbeitern bedient werden konnten. Ein neuer Siemens Solution Partner bietet jetzt eine Lösung an, die auch für kleinere Unternehmen erschwinglich ist und einfache Bedienung mit intelligenter 3D-Technik ergänzt.

Technologietransfer für den Mittelstand
Um ihren Mitgliedsunternehmen innovative Technologien nahe zu bringen, hat die Handwerkskammer Hannover ein Technologietransferzentrum eingerichtet. Mittelständische Handwerksbetriebe haben dort die Möglichkeit, sich über den Einsatz CNC-gesteuerter Metallverarbeitungsmaschinen zu informieren und eigenes Fachpersonal aus- und weiterzubilden. Dank der Unterstützung großer Industrieunternehmen, wie der Spinner GmbH und Siemens AG, geschieht das am Beispiel aktueller Fräs- und Drehmaschinen mit neuester CNC-Technik.

Standard in der Werkstatt
Sinumerik und ShopMill tragen seit Jahren ihren Teil dazu bei, den Erfolg der Firma Endres aus Seligenporten zu sichern. Das mittelständische Unternehmen expandiert weiter, was für die Zufriedenheit seiner Kunden mit der schnellen, flexiblen und präzisen CNC-Bearbeitung in kleinen bis mittleren Losgrößen spricht. Kleine, aber auch große Teile mit bis zu 14 Meter Länge werden bei Endres auf allen Maschinen vom Muster oder von der Zeichnung weg meist in der Werkstatt programmiert.

Sicherheit statt Russisch Roulette
Werkzeugmaschinen leben heute von möglichst kurzen Werkzeugwechselintervallen. Entscheidend für ihren Erfolg ist neben der kurzen Zykluszeit auch die Sicherheit, dass das erforderliche Werkzeug zur richtigen Zeit am richtigen Platz im Magazin steckt bzw. dort auch kollisionsfrei wieder einsortiert wird. Die Werkzeugwechselsysteme eines führenden Schorndorfer Ausrüsters sind zu diesem Zweck mit Ultraschall-Näherungssensoren ausgerüstet, die sich als äußerst zuverlässig und anpassungsfähig erwiesen haben.

Ultraschallsensor sichert den Werkzeugwechsel
Werkzeugmaschinen profitieren heute von möglichst kurzen Werkzeugwechselintervallen. Entscheidend für ihren Erfolg ist außerdem die Sicherheit, dass das erforderliche Werkzeug zur richtigen Zeit am richtigen Platz im Magazin steckt. Die Werkzeugwechselsysteme eines führenden schwäbischen Ausrüsters sind zu diesem Zweck mit Ultraschall-Näherungsschaltern ausgerüstet.

Erfolgreiche Partnerschaft in China
Gildemeister ist weltweit einer der bedeutenden Hersteller für spanende Werkzeugmaschinenhersteller, der den Schritt nach China mit einer eigenen Produktion gewagt hat. Von Anfang an arbeiteten die Bielefelder eng mit Siemens zusammen und sind heute am Markt fest etabliert.

Siemens auf der CIMT 2005
Auf der CIMT 2005 in Peking präsentiert Siemens als Highlight die Sinumerik 802D solution line mit der neuen Antriebsplattform Sinamics S120 und Drive-Cliq. Der Siemens-Stand bietet einen Überblick über das umfassend Angebot an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für Anwender und Hersteller von Werkzeugmaschinen.

Solutions for Powertrain in Getriebefertigung bei VW
In einer Getriebefertigung für Volkswagen demonstriert Siemens mit Solutions for Powertrain-Transline seine Lösungskompetenz als Anlagenausrüster in der Hardware, Engineering und im Support. Das Konzept auf Basis von Sinumerik und Simatic erlaubte eine reibungslose Inbetriebnahme und lässt problemlos Erweiterungen durch den Getriebehersteller zu.

Sinumerik bearbeitet künstliche Augenlinsen
Die HumanOptics AG entwickelt und produziert Hightech-Produkte für die Augenchirurgie. Dazu gehören vor allem künstliche Intraokularlinsen, die bei der Operation des Grauen Stars anstelle der natürlichen Linsen eingesetzt werden. Eines der innovativsten Produkte des Unternehmens ist eine akkommodative Intraokularlinse, deren Brennweite sich mit dem Augenmuskel einstellen lässt. Bei der Herstellung dieser Linsen bringt der Einsatz von CNC-Technik mit Sinumerik eine wesentliche Verkürzung der Produktionszeit und sichert so die Wettbewerbsfähigkeit des erfolgreichen Startup-Unternehmens.

Mehr Effizienz beim Formenbau
Der aktuelle Trend zum Einbau von CNC-Steuerungen in Werkzeugmaschinen, die nach Brasilien importiert werden, hat die Einführung der Steuerung Sinumerik 802D in die 3-D-Bearbeitung für den Formenbau kleiner und mittlerer Größenordnung ermöglicht. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten und dank des günstigen Preises stellt sie sich als großartige Lösung für solche Anwendungen dar.

Drehmaschinen für Erdölausrüster
Werkstücke, deren Herstellung bislang auf manuelle Drehmaschinen beschränkt war, können jetzt auch auf einer CNC-Maschine gefertigt werden. Mit halbautomatischen CNC-Drehmaschinen von Weiler erfahren Hersteller von Ausrüstung für die Erdölförderung gerade, wie praktisch CNC-Systeme sein können.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter