English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Pressemitteilungen
Presse-Newsletter
Reden / Präsentationen
Interviewservice
Presseverteiler
Pressekontakt
Pressearchiv
Bildarchiv
Management
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Industrie-PC sorgt für hochauflösende Bilder von Sportereignissen
Immer am Ball
Die BFE Studio- und Mediensysteme GmbH setzt in einem Übertragungswagen für hochauflösendes Fernsehen (HDTV) PC-basierte Technik ein. Ein kompakter Simatic Box PC 627 berechnet blitzschnell den Weg der Videosignale durch die komplexen Controllersysteme und stellt damit sicher, dass immer das richtige Kamerabild auf dem richtigen Bildschirm erscheint.

Der TV-Dienstleister Top Vision stellt den modernen Übertragungswagen direkt an den Wettkampf-Austragungsstätten auf. Die Signale von verschiedenen Kameras und Mikrofonen aus dem Stadion werden dort zu einem sendefertigen Beitrag für die Ausstrahlung über Satellit oder Kabel geschnitten und mit Kommentaren, Ton sowie Spezialeffekten aufbereitet. Das erfordert Technologie, die blitzschnell und zuverlässig funktioniert und präzise und übersichtlich gesteuert werden kann.

Rangierbahnhof für Signale

Um alle Audio- und Videosignale zu rangieren, verwendet BFE so genannte Kreuzschienensysteme. Als zentrale Einheit speichert und verteilt ein Kreuzschienencontroller (KSC) die Konfigurationsdaten im System und organisiert die Kommunikation zwischen allen angeschlossenen Geräten über ein ethernetbasiertes Local Area Netzwerk (LAN). Bei umfangreichen Kreuzschienensystemen setzt sich die Steuerung aus mehreren lokalen Bereichscontrollern zusammen, die über das LAN mit allen anderen Bereichscontrollern kommunizieren.

Welche Kamera ist "on air"?

Durch dieses Meer von Datenleitungen muss nun die so genannte Tallybox feststellen, welche Kamera "on air" ist, also gerade das Bildmaterial liefert. Diese Aufgabe übernimmt der Simatic Box PC 627, indem er den Schaltstatus aller Studiogeräte erfasst und das "On-air-Signal" (Tally-Signal) durch die Systeme bis zur entsprechenden Kamera zurückverfolgt. Er berechnet aus diesen Informationen die Rot-/Grünlicht-Signalisierung, die dem Studio-Team anzeigt, welche Audio- und Videosignale "On-air-Status" haben und welche nicht.

Eine weitere Aufgabe, die der hochperformante Industrie PC übernimmt, ist das Signal-Monitoring. Auf ferngesteuerten Anzeigeeinheiten, den Unter-Monitor-Displays (UMDs), können die Namen oder Labels der Signale angezeigt werden, die gerade auf dem zugehörigen Monitor zu sehen sind. Der Simatic Box PC 627 verbindet die Anzeigeeinheiten mit dem Kreuzschienensystem. Er erhält via LAN Informationen über den Schaltzustand des Systems, die Signalnamen und Labels sowie den Tally-Status und gibt diese an die UMDs weiter.

Hohe Zuverlässigkeit

Der Industrie-PC mit neuester Intel Pentium-M-Technologie, zwei Ethernet-, einer seriellen COM1- und vier USB-Schnittstellen sowie zwei PCI-Steckplätzen verfügt über ein RAID1-Spiegelplattensystem, das eine redundante Datenhaltung auf zwei Festplatten erlaubt. So wird verhindert, dass im Falle eines Festplattenausfalls den Fernsehsendern in Minuten hohe Einnahmen aus Werbespots verloren gehen.

Durch die robuste Bauweise und die hohe elektromagnetische Verträglichkeit sind Mannschaft und empfindliche Technik zudem optimal vor Störeinflüssen geschützt.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter