English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Pressemitteilungen
Presse-Newsletter
Reden / Präsentationen
Interviewservice
Presseverteiler
Pressekontakt
Pressearchiv
Bildarchiv
Management
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Maßgeschneiderte Lösungen mit Standard-Industrie-Computer
Standard-IPC durchgehend automatisiert
Maschinenhersteller müssen einem hohen Kostendruck begegnen und sich gleichzeitig gegenüber ihren Wettbe-werbern differenzieren. Sie brauchen daher exakt auf ihre Anwendungen zugeschnittene Automatisierungs-lösungen. Ein Industrie-PC muss deshalb nicht nur eine individuelle Hardware-Ausstattung, sondern auch eine kundenspezifische Frontgestaltung bis hin zum einschaltfertig installierten und getesteten Komplettsystem mit Funktionsgarantie und niedrigem Inbetriebnahmeaufwand ermöglichen.

Gedruckte Massen-Dokumente wie Kontoauszüge, Versicherungspolicen und Telefonrechnungen, aber auch Plastikkarten mit personalisierten Anschreiben müssen sicher, schnell und wirtschaftlich bearbeitet und an die richtigen Adressen versandt werden. Um dies sicherzustellen, entwickelt und fertigt die Böwe Systec AG mit Hauptsitz in Augsburg Lösungen für Hochleistungskuvertier- und Kartenversandsysteme sowie Software für mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit im Druck- und Versandzentrum. Dafür benötigt das Unternehmen einen besonders flexiblen, global ausgerichteten Systemlieferanten mit robusten Industrie-PC-Plattformen, der auch die Vorgaben im Corporate Design entsprechend umsetzt. Das IPC Customization Center realisiert maßgeschneiderte Systeme auf Basis der bewährten Industrie-PC von Simatic und bietet darüber hinaus individuelle Service- und Logistikleistungen. Die eingesetzten PC dienen dabei als Steuerungsrechner und Datensammler zur Verarbeitung und Archivierung der Maschinen- und Dokumentendaten, wie z. B. Quittungen für Eingang und Ausgang sämtlicher Bearbeitungsstationen der Maschine (Mail Piece Tracking). Ein integrierter Zeitstempel ermöglicht den lückenlosen Nachweis für den Kunden, dass die Kuverts verarbeitet wurden.

Vom hohen Standard …

Bereits seit einigen Jahren verwendet Böwe Systec wegen ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit bevorzugt die industrietauglichen Standard-PC der Simatic PC-Familie. Diese sind widerstandsfähig gegen Schwing- und Schockbelastungen im Betrieb, die z. B. dann auftreten können, wenn ein Stapler eine schwere Palette mit Papier direkt neben der Maschine absetzt. Durch spezielle Staubfilter ist der PC zudem vor feinstem Papierstaub geschützt, der beim Schneiden oder Falten entsteht. Erhöhte Lüfterdrehzahlen oder Temperaturen im Gehäuse, verursacht durch einen verschmutzten Staubfilter, werden durch integrierte Diagnose- und Überwachungsfunktionen frühzeitig erkannt und gemeldet. Diese Systemmeldungen können mit Hilfe der Diagnose- und Meldesoftware Simatic PC DiagMonitor per E-Mail oder SMS an das Servicepersonal gesendet werden. Dadurch erreichen die Simatic PC eine hohe Systemverfügbarkeit, vermeiden wirkungsvoll potenzielle Ausfallrisiken und minimieren Stillstandszeiten. Doch trotz der vielfältigen Konfigurations- und Bestellmöglichkeiten der Standard-PC konnten bisher nicht alle Kundenanforderungen 100-prozentig abgedeckt werden. So zum Beispiel der Wunsch nach einem Steuerungsrechner im Böwe Systec-Design oder ein Typenschild, das auch im eingebauten Zustand zugänglich ist.

… zur individuellen Lösung

Die langjährige Partnerschaft mit Siemens und die positiven Erfahrungen in den Bereichen Entwicklung und Einkauf bewogen den Maschinenhersteller daher, auch auf dem Gebiet der kundenspezifischen Industrie-PC-Lösungen mit Siemens zu kooperieren. In einem ersten Schritt wurde gemeinsam ein spezielles Front-Layout für den Steuerungsrechner im 19-Zoll-Rack-PC-Format entworfen und umgesetzt. Der Vorteil dieser speziellen Lösung, die sich nun perfekt in das Böwe Systec-Design der Maschine einfügt, ist die Integration des Typenschildes und einer Böwe-Systec-eigenen Kundensachnummer in die Fronttür des Steuerungsrechners. Dadurch sind auch Informationen über die Hardware-Konfiguration oder den Software-Ausgabestand (Image) im eingebauten Zustand einfach zugänglich und schnell verfügbar.
Damit bezieht Böwe Systec einen sofort einsetzbaren Rechner, dessen hohe Performance eine Verarbeitungsleistung von bis zu 22.000 Kuvertierungen pro Stunde ermöglicht. Dabei sichern die permanente Maschinenüberwachung und sofortige Visualisierung von Störungen einen reibungslosen Ablauf. Die Ersatzteilverfügbarkeit der Simatic PC von mindestens drei Jahren sorgt zudem für eine lange Betriebsbereitschaft der Automatisierungslösung, ohne dass Anpassungen an der Anwendung nötig sind. Für OEM, die ihre Maschinen nach dem Betreibermodell vermarkten, ist das ein wichtiger Hebel an der Kostenschraube.
Ein Customized-Industrial-PC in einem Kuvertiersystem gilt heute als optimale Lösung hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Dank der maßgeschneiderten PC-Ausstattung, die nur das beinhaltet, was die Lösung wirklich benötigt, kann Böwe Systec seine Systeme zu marktfähigen Preisen an seine Kunden verkaufen. Die Kundenorientierung und das umfassende System-Know-how des Customization Centers sichern dem Anwender eine individuelle, optimierte Lösung auf Basis von bewährten Standard-Industrie-PC.

Simatic PC Customization Center für maßgeschneiderte Lösungen

Das IPC-Customization Center stimmt die Standard-Hardware genau auf die individuellen Anwendungen der Kunden ab. Angefangen bei einfachen Design-Änderungen, wie z.B. kundenspezifischen Firmenlogos oder individueller Farbgestaltung des Gehäuses, bis hin zu Konfigurationsänderungen des PC, wie den Einbau vorgegebener Hardware oder die Optimierung der Rechnerkonfiguration. So können auch Modifikationen des RAM-Ausbaus, der Festplattenkapazität sowie Installationen von Flash Disk oder von Zusatzbaugruppen, z. B. Netzwerkkarten etc., durchgeführt werden. Durch die Integration von RAID-Systemen oder unterbrechungsfreien Stromversorgungen kann darüber hinaus die Systemverfügbarkeit der Industrie-PC weiter erhöht werden. Aber auch Anpassungen des Betriebssystems der Treiber oder individuelle Imageabfüllungen werden realisiert.
Mit Hilfe von zusätzlichen Serviceleistungen, wie z. B. Zertifizierungen, Systemtests oder weltweitem Support wird der reibungslose Betrieb in der Maschine/Anlage sichergestellt und der Anwender rund um die Uhr betreut. Außerdem gewährleistet eine Tempestierung (Temporary emanation and spurious transmission) die abstrahlsichere Verarbeitung von hochsensiblen Daten, z. B. aus Entwicklungs- und Forschungsbereichen. Und schließlich wird durch individuelle Logistikleistungen, z. B. Verfügbarkeitsgarantien für Hard- und Software sowie bedarfsgerechte Verpackung und Lieferung, die ordnungsgemäße und langfristige Zustellung beim Kunden gewährleistet.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter