|
Nürnberg, 23.09.2009
Innovative Bedienoberfläche für WerkzeugmaschinenMit Sinumerik Operate integriert Siemens Drive Technologies die Bedien- und Programmieroberflächen HMI-Advanced, ShopMill und ShopTurn unter einer durchgängigen Oberfläche für Werkzeugmaschinen. Sinumerik Operate enthält animierte Elemente und erlaubt intuitives Bedienen und Programmieren. Auch komplexe Werkstücke können einfach eingerichtet und durch neue Funktionen in einer Aufspannung gefertigt werden.
Auf der diesjährigen Fachmesse EMO im Oktober zeigt Siemens Drive Technologies erstmals die neue durchgängige Bedienoberfläche Sinumerik Operate an der neuen CNC-Steuerung Sinumerik 828D sowie der Sinumerik 840D sl. Unter Sinumerik Operate sind die etablierten Bedien- und Programmieroberflächen HMI-Advanced, ShopMill und ShopTurn unter einer Bedienoberfläche für Werkzeugmaschinen integriert. Sie ermöglicht die Verbindung von Arbeitsschritt- und Hochsprachenprogrammierung unter ein und derselben Bedienoberfläche und sichert damit eine schnelle NC-Programmierung und Arbeitsvorbereitung. Die übersichtliche Gestaltung mit kontextabhängigen Funktionen und selbsterklärenden Icons erlaubt eine intuitive Handhabung für den Maschinenbediener. Unterschiedliche Kinematiken sind leicht einzurichten. Über die integrierte Simulation und eine Vielzahl von verschiedenen Werkstück-Ansichten lässt sich die Programmierung sofort überprüfen. Während einer laufenden Simulation kann auch auf geschwenkten Ebenen individuell gezoomt werden.
Beim Einrichten eines Werkstücks wird das Messen durch animierte Elemente anschaulich dargestellt, und das sowohl für schaltende als auch manuelle Werkzeugmesstaster. Mit Hilfe des Schwenkzyklus Cycle 800 können selbst sehr komplexe Werkstücke durch einfaches und schnelles Handling in einer Aufspannung gefertigt werden. Mit der neuen Bedienoberfläche Sinumerik Operate steht auch ein optimiertes Werkzeug- und Programm-Management zur Verfügung. Die Werkzeugliste stellt alle relevanten Daten übersichtlich dar und bietet eine konfigurierbare Anzeige. Durch kontextabhängige Funktionen und selbsterklärende Icons ist Sinumerik Operate einfach und intuitiv zu bedienen.
Mit der innovativen Bedienoberfläche Sinumerik Operate stehen die bewährten Programmiermethoden zur Verfügung. Die ShopMill- und ShopTurn-Arbeitsschrittprogrammierung ist die maßgeschneiderte Programmierlösung für die Fertigung von Einzelteilen und kleinen Losgrößen. Im programGuide ist die G-Code-Programmierung mit Zyklenunterstützung zusammengefasst. Diese sichert hohe Flexibilität und kurze Bearbeitungszeiten und ist vor allem für mittlere bis große Losgrößen geeignet.
Weitere Informationen unter: www.siemens.de/sinumerik
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
Leseranfragen bitte unter Stichwort „DT 2018“ an:
Siemens Drive Technologies, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.de Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/2018 Informationsnummer: IDT2009.09 2018d fp Ansprechpartner: volker.banholzer@siemens.com
|
|||||||||||||||||