|
Typische Reaktionszeit am PROFINET
Viele Applikationen erfordern eine schnelle Reaktionszeit über
die dezentrale Peripherie. Für den schnellen und effizienten Datenaustausch
zwischen dezentraler Peripherie und S7-Stationen kommt bei der SIMATIC neben
PROFIBUS DP auch PROFINET IO zum Einsatz. Typische PROFINET IO Konfigurationen
bestehen aus einem IO-Controller mit mehreren IO-Devices, wobei am Industrial
Ethernet auch Programmiergeräte (PG) oder Bediengeräte (Panels) eingesetzt
werden. Eine der wichtigsten Fragen bei der Auslegung solcher Konfigurationen
ist die Frage nach den zu erwartenden Reaktionszeiten.
mehr |
|
SIMATIC ET 200M für PROFINET verfügbar
Das Interfacemodul
IM 153-4 PN ermöglicht es nun,
das dezentrale Peripheriesystem ET 200M an PROFINET anzuschließen. Darüber
hinaus verfügt das Modul 153-4 über eine Schnittstelle mit integriertem
2-Port-Switch und eine T-Funktionalität bei der Spannungsversorgung. Es
können bis zu 12 Module innerhalb einer Station gesteckt werden, wodurch
eine Platzersparnis im Schaltschrank erreicht wird. Des Weiteren kann die Kanaldichte
durch 64-kanalige Module ( 64
DI und 64
DO) deutlich erhöht werden. |
|
White Paper: PROFINET in the Process Industries
Nachdem sich Industrial Ethernet in der Fertigungsindustrie hervorragend bewährt hat, wird Industrial Ethernet auch in der Prozessindustrie immer mehr als tragfähige Lösung eingesetzt. Das neue White Paper von ARC zum Thema PROFINET in der Prozessindustrie ist im April 2007 erschienen. |
SIMOTION V4.1 und PROFINET leistungsstark in der
Maschinenautomatisierung
Mit der Version
4.1 des Motion Control Systems SIMOTION stehen erweiterte PROFINET-Funktionen
für modulare Maschinenkonzepte zur
Verfügung. Damit ist es möglich, sowohl elektrische als auch hydraulische
Antriebe miteinander zu synchronisieren. Darüber hinaus lassen sich jetzt
Steuerungen als IO-Controller und IO-Device gleichzeitig an derselben PROFINET-Schnittstelle
projektieren. Durch die Controller-Controller- Kommunikation über PROFINET
ermöglicht SIMOTION V4.1 eine über mehrere Controller verteilte Achssynchronisation. |
PROFINET IO – Diagnose von IO Devices
Mit der Verbreitung von dezentralisierten Automatisierungssystemen
mit PROFINET wächst auch die Bedeutung der Überwachung und Diagnose
solcher Systeme. STEP 7 bietet hierzu eine Reihe von internen System- funktionen
zur Diagnose der PROFINET IO Devices. Ein Applikationsbeispiel zeigt anhand von zwei verschiedenen Lösungswegen, wie diese Aufgabe innerhalb
des STEP 7 Anwenderprogramms und der Anzeige auf einem SIMATIC HMI System umgesetzt
werden kann. |