Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Logo EIB anbindung

Thread Starter: steka   Started: 6/5/2007 10:39 AM   Replies: 5

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (6 items)
  6/5/2007, 10:39 AM
Joined 2/16/2006
Last visit: 9/29/2014
Posts: 9
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
hallo liebe logo! gemeinde!

ich habe ein kleineres problem und kann es mir nicht erklären.

ich habe eine logo12/24 RC und 3 digitalerweiterungen DM8 12/24 R.

ich verwende diese logo nur als eib ein und ausgänge

also I 1 bis I 12 als wirkliche eib eingänge und die virtuellen eingänge I 13 bis I 24 für die ausgänge.
also alle ein und ausgänge sind hardwaremäßig auch vorhanden.

in der ets habe ich bei dem logo modul 12/12 gewählt... also 12 ein- und 12 ausgänge. die eingänge funktionieren problemlos nur bei den ausgängen funktionieren die ersten 4 nicht

also I13 -->Q1 bis I16 --Q4 nicht.  die anderen funktionieren. ich sehe in der logosoft unter dem beobachtungsmodus, wie die virtuellen eingänge auf hi sind aber die ersten 4 kann ich nicht ansprechen.

in der logo sind nur die verknüpfungen der virutellen eingänge mit den ausgängen verbunden mehr nicht.

wer kann mir weiterhelfen???


vorerst liebe grüße und vielen dank für eure hilfe

florian



=== Bearbeitet von steka @ 05.06.2007 10:39 [GMT ] ===


Top
  6/5/2007, 11:36 AM
Joined 6/30/2006
Last visit: 5/25/2010
Posts: 103
Rating:
Rated: Outstanding [3.8 out of 5 / rated 15 time(s)]. (15) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Hast du schon mal probiert, das EIB Modul abzuschließen und ein Testprogramm in die Logo zu spielen? Damit könntest du sehen, ob die ersten 4 Eingänge überhaupt funkionieren.
Ich hatte mal das Problem, dass an meiner Logo über Nacht alle Ausgänge gestorben sind. Das komische daran ist, dass die Logo zu diesem Zeitpunkt nicht am Netz hing.

Mfg Mephisto
Top
  6/5/2007, 11:47 AM
Joined 2/16/2006
Last visit: 9/29/2014
Posts: 9
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

hallo!

also ich habe alles spannungslos gemacht und geht immer noch nicht.

ich habe die virtuellen eingänge von I17 bis I20 jetz mal mit den ausgängen Q1 bis Q4 verknüpft und es funktioniert. es scheint als würden die virtuellen eingänge I13 bis I16 nicht funktionieren.




=== Bearbeitet von steka @ 05.06.2007 16:18 [GMT ] ===


Top
  6/5/2007, 3:34 PM
Joined 6/30/2006
Last visit: 5/25/2010
Posts: 103
Rating:
Rated: Outstanding [3.8 out of 5 / rated 15 time(s)]. (15) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Das die Ausgänge nicht schalten, obwohl du die virtuellen Eingänge geändert hast, bekräftigt meine Meinung noch mehr, dass die Ausgänge kaputt sein könnten.
Versuch das mal:
Schließ dich mit dem PC an die Logo und gehe in den Überwachungsmodus. Dann verknüpfe die PHYSIKALISCHEN Eingänge der Logo mit den PHYSIKALISCHEN Ausgängen. Nun setze die Eingänge der Logo.
Wenn dir am Eingang ein High Pegel angezeigt wird, und der Ausgang trotzdem nicht schaltet, dann sind diese kaputt.

Hoffe das hilft dir weiter.

Mfg Mephisto
Top
  6/5/2007, 4:20 PM
Joined 2/16/2006
Last visit: 9/29/2014
Posts: 9
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
also ich kann die virtuellen eingänge i 13 bis i 17 nicht ansprechen. verbinde ich die q1 bis 4 mit anderen virtuellen eingängen funktionieren die ausgänge q1 bis q 4 . im beobachtungsmodus sehe ich die anderen aber i13 bis i 16 eben nicht.
Top
  6/15/2007, 6:43 PM
Joined 2/16/2006
Last visit: 9/29/2014
Posts: 9
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
hallo!

also ichhabe jetzt die gesamte steuerung getauscht (logo + EIB-modul) aber leider kann ich die virtuellen ein und ausgänge für die ausgänge (i13 bis i16 nicht ansprechen alle anderen gehen. i13-i14 haben sehrwohl eine gruppenadresse.

wer kann mir bitte weiterhelfen
Top
Page 1 of 1 (6 items)
Actions