Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Hardwareproblem OBA7 Vollausbau

Erstellt von puffel am 04.10.2011 19:43 (25 Antworten)

Tags LOGO_Hardware, LOGO_0BA7

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
123» Seite 1 von 3 (26 Objekte)
  04.10.2011, 19:43
Beigetreten am: 29.06.2009
Letzter Besuch: 24.01.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,
Vor mir auf der Werkbank liegt eine OBA7 im Vollausbau - von links nach rechts :
Basismodul OBA7 230RCE TD angeschlossen - 2 x DM16 230R - 4 x AM2 RTD  - 1 x Logo Power

Problem : Beim Einschalten wird das 4. Analogmodul nicht erkannt ( LED wechselt nicht auf Grün -bleibt bei orange stehen )
Tauschen von AM 3 gegen AM 4 führt zum gleichen Ergebnis.

Wenn ich nun das Basismodul gegen eine OBA6 230RC tausche ist alles in Ordnung, alle AM´s werden erkannt, kann das Prog übertragen und alles läuft.

Hab schon alle Handbücher gewälzt, ohne Erfolg
Wer kann helfen ?
Gruss Puffel
Top
  04.10.2011, 20:41
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Nehm doch bitte mal die DM16 Module aus dem System und sag bescheid, ob es funktioniert.
Top
  04.10.2011, 20:47
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 28.05.2013
Beiträge: 2908
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hmm, klingt nach einem weiteren Problem bei der 0BA7.

Schau doch mal in der 0BA7 im Menü, irgendwo gibt es "Diagnose".
Vielleicht steht dort etwas, "Fehler anzeigen" oder so ähnlich.

Ansonsten wüßte ich jetzt auch nicht weiter, nutze die 230V-Logo's nicht.... bei der 0BA6 bleiben.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  04.10.2011, 20:56
Beigetreten am: 29.06.2009
Letzter Besuch: 24.01.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hab ich auch probiert,die DM 16 rausgenommen Oba7 mit nur AM´s  - gleiches ergebnis.
hab das ungute Gefühl mein Basismodul ist schlicht und ergreifend kaputt, weil die ganze Peripherie mit der OBA6 tadellos funzt, na ja erstmal reklamieren , neue CPU, neues Glück

2 Wochen mit der neuen OBA7, gefühlte 2 Jahre älter grinsengrinsengrinsen

Danke
Puffel
Top
  04.10.2011, 21:06
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 28.05.2013
Beiträge: 2908
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Wenn du die 0BA7 umgetauscht hast, berichte doch mal.... ich zweifel etwas, daß es dann geht.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  04.10.2011, 21:47
Beigetreten am: 29.06.2009
Letzter Besuch: 24.01.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
@Nachbar,

Ich lass es euch wissen,
Ich geh jedenfalls davon aus , eine Fabrikneue OBA7 mit erwiesenerweise funktionierenden Modulen hat zu funktionieren ,scheint ein Problem mit dem Daten Bus zu sein, ich halt euch auf dem laufenden . vielen Dank bis hierhin
Puffel
Top
  05.10.2011, 00:15
Beigetreten am: 28.09.2009
Letzter Besuch: 04.10.2012
Beiträge: 36
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

evtl. bei Datei-Eigenschaften hier Registerkarte Parameter nachschauen.Wenn dort 4AI aktiviert ist,
könnte es Probleme geben da dann schon 4 AI verbraucht sind, gilt aber auch wenn nur 2 AI aktiv sind, weil insgesamt gehen nur 8 AI. Prinzipiell nimmt die LOGO die Input I7 I8 als AI an.
0BA7 und einige 0BA6 unterstützen auch 4 AI das sind I1,I2,I7,I8.
Ich vermute mal das nur max 3 AM PT100 Module gehen, plus I7 und I8 sind Deine 8 AI aufgebraucht.
Nebenbei bemerkt macht es keinen Sinn 4 AM2 Pt100 zu verbauen da schon 4 AI on Board sind.
Dann lieber ein DM8 mehr und die 4 AI benutzen ist billiger.

LG Michael
Top
  05.10.2011, 00:18
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 28.05.2013
Beiträge: 2908
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Das dürfte nicht das Problem sein, da er ja die 230V Log nutzt.
Diese haben keine eigene AI's ... deswegen hat er ja 4 analoge Module angesteckt.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  05.10.2011, 07:01
Beigetreten am: 07.05.2011
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 1267
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,14 von 5 / 78 mal bewertet]. (78) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Es wäre jetzt die Frage, ob die 230ger-Logos der 0BA7-Serie eine andere Firmware haben wie die 12/24er? Bei der 0BA6 war das ja offensichtlich noch der Fall.
Ist dem nicht so, wären tatsächlich schon 2AI weg, ohne das diese nutzbar sind.
Was macht die Anlage wenn im Grundmodul 4AI aktiviert werden? Dann sollten ja zwei der AM-Module nicht mehr erkannt werden. In der Logosoft kann ich ja nur die Hardwareversion auswählen, nicht aber die Ausführung (230,24V), womit die Entscheidung dann erst im Grundmodul getroffen wird.
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  05.10.2011, 08:01
Beigetreten am: 24.07.2006
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 1842
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,68 von 5 / 217 mal bewertet]. (217) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

da hab ich eine Vermutung.

Nimm mal bis auf ein AM2 alle anderen AM2' raus. Dann Sensor dran und schau mal, welcher AI dir jetzt einen Wert bringt.

Ich glaube mich erinnern zu können, daß auf bei der 230RCE die Onboard AI's aktiviert sind. Wenn du also einen Wert von Sensor bei AI2/4 siehst, dann glaube ich liegt hier das Problem.

Das denke ich wird aber durch einen Austausch der LOGO! nicht zu beheben sein.

Mal mit Siemens kontakt aufnehmen und Nachfragen ob das bekannt ist.

Gruss

Helmut
Top
123» Seite 1 von 3 (26 Objekte)
Aktionen