Technical Forum

SIMATIC WinCC flexible

SQL - Problem mit WINCC flexible 2008 !!!

Thread Starter: gerd_spiller   Started: 9/30/2011 9:16 AM   Replies: 9

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (10 items)
  9/30/2011, 9:16 AM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,
ich versuch seit Tagen vergeblich WINCC flexible auf meinem Arbeitsrechner zu installieren.
Information zu meinem Betriebssystem:
Windows XP Professional Version 2002 SP3
Simatic Step 7 V5.5
Ich habe bereits WinCC flexible 2008 Standard versucht zu installieren. Beim installieren kommt eine Fehlermeldung (oben links):
Das folgende Programm konnte nicht instlliert werden: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2 Setup kann die Installation nicht fertigstellen.

67
Unkown MSI Error Code: 67
 
Anschließend wird das Setup abgebrochen.

Mir wurde gesagt ich sollte von WinCC flexible 2004 bis 2008 alle Versionen "NACHEINANDER" installieren. Als ich 2004 auf dem Rechner hatte und 2005 überspielen wollte sagte er mir ich müsse zuvor 2004 komplett deinstallieren. Somit finde ich dieses nacheinander installieren schwachsinnig.

Ausserdem musste ich feststellen, dass diese Versionen nicht kompatibel mit dem SP3 von Microsoft XP ist.
Beim Öffnen von der Datei kam dann die Fehlermeldung: Fehler beim Anbinden der Datenbank C:\ Documents and Settings\... an den Datenbankserver.

Kann mir jemand helfen wie ich vorgehen sollte?
Ich danke schonmal für die Antworten.




=== Bearbeitet von gerd_spiller @ 30.09.2011 09:20 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von gerd_spiller @ 30.09.2011 09:16 [GMT ] ===


Top
  9/30/2011, 9:40 AM
Joined 11/15/2006
Last visit: 1/13/2015
Posts: 1278
Rating:
Rated: Excellent [4.02 out of 5 / rated 137 time(s)]. (137) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Auf jeden Fall brauchst du nicht alle Versionen nacheinander installieren - die 2008er reicht vollkommen aus!

Es könnte am MSXML 6 liegen. Schau mal in die Logfiles vom SQL, da gibt's die Summary - Datei. Wenn da was zum MSXML steht was mit Fehler abbricht wie folgt verfahren:

Am besten mal das MSXML 6 SP2 (KB973686) deinstallieren, dann folgenden RegistryKey suchen und löschen: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\7AB711B11CB5E91428E0D7F4F314C2B7

Dann die Installation neu starten.

Have Fun!

TomDeWou
Top
  9/30/2011, 10:00 AM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,
als erstes danke für deine Antwort.
Ich habe mir die Logfiles angeguckt. Da ist nur ein Ordner (Eula) und dadrin eine Textdatei. Wenn ich das Programm löschen will sagt er mir schwerwiegender Fehler bei der Installation. Habe mir bei Microsoft auf der Seite die Datei zum Installieren runtergeladen. Das installieren geht auch nicht, Fehlermeldung:
MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) -Setup wurde unterbrochen....
Top
  9/30/2011, 10:07 AM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ups. Falscher Ordner. Ja wie du schon gesagt hast Fehler bei dem MSXML.
Aber das deinstallieren klappt immernoch nicht.
Top
  9/30/2011, 10:42 AM
Joined 4/29/2010
Last visit: 11/25/2014
Posts: 1557
Rating:
Rated: Outstanding [3.62 out of 5 / rated 151 time(s)]. (151) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo,

schau mal in diesen FAQ, der dreht sich um dieses komplette Thema:

Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche MSDE-Installation (Microsoft Desktop Engine) haben?

MfG
Top
  9/30/2011, 10:59 AM
Joined 11/15/2006
Last visit: 1/13/2015
Posts: 1278
Rating:
Rated: Excellent [4.02 out of 5 / rated 137 time(s)]. (137) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Schau mal unter <C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG>, da müsste die Summary.txt drin sein - und die verweist warscheinlich auf die nächste Datei im Unterverzeichnis 'Files'. Oder einfach mal den kompletten Ordner hier anhängen.

Have Fun!

TomDeWou
Top
  9/30/2011, 11:48 AM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Time: 09/30/2011 10:43:20.055
KB Number: KB921896
Machine: C3F9134J
OS Version: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
Package Language: 1031 (DEU)
Package Platform: x86
Package SP Level: 2
Package Version: 3042
Command-line parameters specified:
Cluster Installation: No

**********************************************************************************
Prerequisites Check & Status
SQLSupport: Failed

**********************************************************************************
Products Detected                         Language  Level  Patch Level       Platform  Edition
SQL Server Native Client                  DEU                 9.00.4035.00  x86      
MSXML 6.0 Parser                          ENU                  6.20.1099.0  x86      
Microsoft SQL Server VSS Writer           DEU                 9.00.4035.00  x86      

**********************************************************************************
Products Disqualified & Reason
Product                                   Reason

**********************************************************************************
Processes Locking Files
Process Name          Feature               Type          User Name                  PID

**********************************************************************************
Product Installation Status
Product                   : SQL Server Native Client
Product Version (Previous): 4035
Product Version (Final)   : 3042
Status                    : Erfolg
Log File                  : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\Redist9_Hotfix_KB921896_sqlncli.msi.log
Error Number              : 0
Error Description         :
----------------------------------------------------------------------------------
Product                   : MSXML 6.0 Parser
Product Version (Previous): 1099
Product Version (Final)   : 6.10.1129.0
Status                    : Erfolg
Log File                  : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\Redist9_Hotfix_KB921896_msxml6.msi.log
Error Number              : 0
Error Description         :
----------------------------------------------------------------------------------
Product                   : Microsoft SQL Server VSS Writer
Product Version (Previous): 4035
Product Version (Final)   : 3042
Status                    : Erfolg
Log File                  : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\Redist9_Hotfix_KB921896_SqlWriter.msi.log
Error Number              : 0
Error Description         :
----------------------------------------------------------------------------------

**********************************************************************************
Summary
     Success
     Exit Code Returned: 0

Top
  9/30/2011, 11:48 AM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Time: 09/13/2011 14:07:34.036
KB Number: KB955706
Machine: C3F9134J
OS Version: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
Package Language: 1031 (DEU)
Package Platform: x86
Package SP Level: 3
Package Version: 4035
Command-line parameters specified:
Cluster Installation: No

**********************************************************************************
Prerequisites Check & Status
SQLSupport: Failed

**********************************************************************************
Products Detected                         Language  Level  Patch Level       Platform  Edition
SQL Server Native Client                  ENU                 9.00.3042.00  x86      
MSXML 6.0 Parser                          ENU                  6.20.1099.0  x86      
Microsoft SQL Server VSS Writer           ENU                 9.00.3042.00  x86      

**********************************************************************************
Products Disqualified & Reason
Product                                   Reason

**********************************************************************************
Processes Locking Files
Process Name          Feature               Type          User Name                  PID

**********************************************************************************
Product Installation Status
Product                   : SQL Server Native Client
Product Version (Previous): 3042
Product Version (Final)   : 4035
Status                    : Erfolg
Log File                  : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\Redist9_Hotfix_KB955706_sqlncli.msi.log
Error Number              : 0
Error Description         :
----------------------------------------------------------------------------------
Product                   : MSXML 6.0 Parser
Product Version (Previous): 1099
Product Version (Final)   :
Status                    : Nicht ausgewählt
Log File                  :
Error Description         :
----------------------------------------------------------------------------------
Product                   : Microsoft SQL Server VSS Writer
Product Version (Previous): 3042
Product Version (Final)   : 4035
Status                    : Erfolg
Log File                  : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\Redist9_Hotfix_KB955706_SqlWriter.msi.log
Error Number              : 0
Error Description         :
----------------------------------------------------------------------------------

**********************************************************************************
Summary
     Success
     Exit Code Returned: 0


Top
  9/30/2011, 11:53 AM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Das waren 2 Summary-Textdateien. Versuch schon vergeblich  MSXML 6 zu deinstallieren. Beim installieren von WinCC flex 2008 kommt ein Bild
http://support.microsoft.com/kb/968749/de 
Im folgendem Link erste Abbildung.
Ich bin ratlos!
Top
  9/30/2011, 1:29 PM
Joined 9/30/2011
Last visit: 11/4/2011
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
so, ich habe es nun doch hinbekommen. Und zwar habe ich MSXML 6 deinstalliert bekommen. Wenn man dem o.g. Link folgt und ganz runter scrollt gibt es da ein Fix it Programm der die Software automatisch löscht.
Nach dem Löschen funktionierte die Installation einwandfrei.
Vielen Dank für eure Antworten.
Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (10 items)
Actions