Technical Forum

STEP 7 (TIA Portal)

Variables TIME en HMI introducción de datos

Thread Starter: Danielinpayatronico   Started: 8/3/2010 6:31 PM   Replies: 4

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (5 items)
  8/3/2010, 6:31 PM
Joined 3/22/2010
Last visit: 12/2/2011
Posts: 11
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Tengo un PLC s71200 con CPU 1212C con un panel KTP400 monocromático, tengo una variable de tiempo asociado a un timer de tiempo a desconexión, la variable la asocio al panel a un control de entrada/salida pero solo puedo darle forma de visualización decimal, hexadecimal y binario, ¿Cómo puedo hacer para darle formato de tiempo o cómo ingreso media hora (30 minutos) sí decimalmente es tiempo en milisegundos?
Top
  8/3/2010, 6:54 PM
Joined 9/27/2006
Last visit: 2/2/2015
Posts: 4951
Rating:
Rated: Excellent [4.23 out of 5 / rated 848 time(s)]. (848) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danielinpayatronico wrote:
Tengo un PLC s71200 con CPU 1212C con un panel KTP400 monocromático, tengo una variable de tiempo asociado a un timer de tiempo a desconexión, la variable la asocio al panel a un control de entrada/salida pero solo puedo darle forma de visualización decimal, hexadecimal y binario, ¿Cómo puedo hacer para darle formato de tiempo o cómo ingreso media hora (30 minutos) sí decimalmente es tiempo en milisegundos?


Hello Danielinpayatronico;
Los idiomas uzados en este foro son el Ingles o el Aleman, segun la seccion escojida.
En esta seccion, las preguntas y las respuestas tienen que ser en Ingles.
Voy a traducir su pregunta para los demas participantes, pero vendran las intervenciones en Ingles. Espero que podemos ayudarlo asi.
Daniel Chartier


Translation:
I have a PLC S7-1200 with a CPU 1212C attached to a KTP400 mono panel.
I am using a time variable linked to a (on-delay ???)  timer; the output of the timer is sent to a input/output control but I can only show the value in decimal, hexadecimal or binary format.
How do I show the timer output in time format, or how do I show half an hour (30 minutes) if the time value is originally in milliseconds (decimal format)?



=== Edited by dchartier @ 8/3/2010 6:55 PM [GMT ] ===


Top
Thank you for this post from:
  8/3/2010, 7:17 PM
Joined 3/22/2010
Last visit: 12/2/2011
Posts: 11
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
ups, there is no problem, I was searching in some siemens forum in spanish and when I went to make a new post the link redirect me to this page so I wrote my question in spanish.
Top
  8/3/2010, 7:25 PM
Joined 3/22/2010
Last visit: 12/2/2011
Posts: 11
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
but is a off-delay timer and yes it is for a decimal format, I find in the help manual of S7 basic that there is a TIME format but in my context menu i have no time format I'm wondering if ther is a problem in the TIA software or what?

Attachment: Sin formato time.jpg  (63 Downloads)

Top
  8/12/2010, 3:47 PM
Joined 5/28/2008
Last visit: 1/9/2015
Posts: 1013
Rating:
Rated: Excellent [4.03 out of 5 / rated 66 time(s)]. (66) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

with the instruction T_CONV you can convert TIME to DINT. You'll find it at "Extended instructions" --> "clock and calender"

regards
Top
Page 1 of 1 (5 items)
Actions