Technical Forum

SIMATIC S7-300 / S7-300F

ProDave MPI V5.5

Thread Starter: Bossi   Started: 7/6/2006 10:15 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  7/6/2006, 10:15 AM
Joined 6/20/2006
Last visit: 6/11/2010
Posts: 7
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo liebe Mitglieder,

kann mir vielleicht jemand sagen wieviele Teilnehmer CPU's ich im MPI Netz adressieren kann.
Bei denn CPU's handelt es sich um S7-300.

Und kann ich bei mehreren Teilnehmern gleichzeitig Daten aus der CPU holen??


mfg Marian
Top
  7/6/2006, 9:08 PM
Joined 2/14/2006
Last visit: 10/16/2014
Posts: 5820
Rating:
Rated: Outstanding [3.96 out of 5 / rated 370 time(s)]. (370) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Marian,

von der Physik her kann das MPI Netzwerk, sofern es sich um neue CPUen handelt, bis zu 126 Teilnehmer adressieren. In einem MPI bzw. PROFIBUS Segment können bis zu 32 Teilnehmer sein.
PRODAVE MPI in der aktuellen Version 6.0 kann bis zu 32 Verbindungen zu S7-300 bzw. 400 halten. Das sich das seit V 5.5 verändert hat muß ich noch kurz nachsehen, wenn ich wieder kann... zwinkern.

Mit freundlichen Grüßen
J_Bell
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions