Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Netzwerkeingänge als Info in Meldetext anzeigen

Thread Starter: Boschler75   Started: 5/12/2012 6:36 PM   Replies: 22

Tags LOGO_0BA7

« Previous thread Next thread »
«123 Page 3 of 3 (23 items)
  5/16/2012, 9:31 PM
Joined 1/5/2007
Last visit: 5/16/2013
Posts: 1468
Rating:
Rated: Outstanding [3.98 out of 5 / rated 401 time(s)]. (401) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Diablo,

Firmware-Update - davon steht nirgends etwas. Wiso (ja, ich frage schon soooo lange danach!) sollte das nun möglich sein - nur wegen LAN-Schnittstelle?

MfG
Betel
Top
  5/17/2012, 2:55 PM
Joined 12/7/2007
Last visit: 4/15/2013
Posts: 506
Rating:
Rated: Above avarage [2.88 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Naja vllt. könnte man in Zusammenhang mit einem Softwareupdate diverse Bausteine effektiver gestalten bzw. von Fehlern befreien?
Top
  5/18/2012, 7:07 AM
Joined 5/27/2011
Last visit: 10/8/2012
Posts: 41
Rating:
Rated: Above avarage [2.56 out of 5 / rated 18 time(s)]. (18) 
So wie ich das bisher verfolgen konnte, interessiert das die Entwicklung nicht wirklich.

Aber solch Diskussionen können doch in diesem Entwickler Beitrag vom Nachbar geführt werden.
Top
«123 Page 3 of 3 (23 items)
Actions