Technical Forum

SIMATIC S5 / STEP 5

STEP5 unter Windows 7 64Bit

Thread Starter: ODeErk   Started: 5/9/2012 12:54 PM   Replies: 12

« Previous thread Next thread »
«12 Page 2 of 2 (13 items)
  5/15/2012, 12:45 PM
Joined 8/5/2008
Last visit: 5/14/2013
Posts: 254
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 19 time(s)]. (19) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Unter Win7 64bit gibt es virtualPC zum Download....

Ist gerade beim Kollegen in der Installation.....

Ergebnisse erfolgen später

"Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vorn herein ausgeschlossen erscheint." von Albert Einstein
Top
Thank you for this post from:
  11/2/2012, 4:16 PM
Joined 4/29/2009
Last visit: 1/11/2013
Posts: 11
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Für Step5 habe ich eine Installation mit Win2000SP4 unter VMWare.
Nur unter Win2000 (nicht XP) funktioniert(e) die serielle Kommunikation mittels TTY-USB Adapter  Anbindung.

Diese virtuelle Win2000 Maschine funktioniert inklusive o.g. serieller Anbindung unter Win7-64Bit !

MFG kshu
Top
Thank you for this post from:
  11/5/2012, 9:17 AM
Joined 5/6/2008
Last visit: 2/20/2013
Posts: 16
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Kollegen,

es funktioniert also bei mir definitiv im XP-Modus von Windows 7 64Bit.
Als Verbindung zur Steuerung nutze ich ein S5-LAN++ Modul per Ethernet von der Fa. Process-Informatik  (Internet-Seite www.process-informatik.de)

Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter.
Das ist auf jeden Fall auch aus Sicht der Windows-Lizenzen günstiger!
Top
Thank you for this post from:
«12 Page 2 of 2 (13 items)
Actions