Technical Forum

Programmiergeräte

Qualität Field PG

Erstellt von atecer am 02.05.2012 11:42 (17 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
«12 Seite 2 von 2 (18 Objekte)
  03.05.2012, 16:58
Beigetreten am: 08.03.2012
Letzter Besuch: 19.02.2013
Beiträge: 29
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
atecer schrieb:
Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zu dem aktuellen Siemens Field PG M3.
Ich habe mich etwas informiert über das Teil und war erschrocken... 100V auf den Gehäuseschrauben, abfallender Tragegriff, herausfallender Akku, Plastikgehäuse usw.

Sind den diese Qualitätmängel an den aktuellen PG´s beseitigt oder lebt man einfach damit?

Gruß,

atecer


Den aktuellen Stand kann ich dir nicht sagen. Meins ist gut anderthalb Jahre alt. Tragegriff ist noch dran und der Akkudeckel bereitet keine Probleme. Allerdings spüre ich schon manchmal ein Kribbeln wenn ich mit meiner Armbehaarung an das Gehäuse komme und nachdem ich die Beträge über Spannung an Gehäuseschrauben gelesen habe, dachte ich mir: "Aha, dann liegts wohl daran". Über die Qualität eines Plastikgehäuses lässt sich streiten. Plastik wird immer als Qualitätsmangel gesehen, dennoch können Kunststoffe weitaus bessere Eigenschaften als Metalle haben. Meiner Meinung nach fühlt sich das Gehäuse des PG stabil und "hochwertig" an. Runterfallen möchte ichs trotzdem nicht lassen grinsen
Top
  04.05.2012, 07:58
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
"Spezialist" schrieb:
Plastik wird immer als Qualitätsmangel gesehen, dennoch können Kunststoffe weitaus bessere Eigenschaften als Metalle haben. Meiner Meinung nach fühlt sich das Gehäuse des PG stabil und "hochwertig" an. Runterfallen möchte ichs trotzdem nicht lassen grinsen

"Das Auge ißt mit", daran wirds liegen.Was "billig" aussieht wird als mangelhafte Qualität angesehen. Daher denke ich, das nicht nur die inneren Werte zählen, sondern auch das drumherum. Im Automobilbau werden die Cockpits der "premium" Hersteller mit speziellen Kunststofffolien beschichtet, damit es nicht billig aussieht. Insgesamt haltbarer wird es dadurch nicht.


Was mir am neuen PG auch nicht gefällt, ist der beigefügte Rucksack, da war die alte Tasche wirklich stabiler.  grinsen
Top
  04.05.2012, 08:24
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
moeins schrieb:
...
Was mir am neuen PG auch nicht gefällt, ist der beigefügte Rucksack, da war die alte Tasche wirklich stabiler.  grinsen



Naja, den Rucksack gibts aber seit ca. 10 Jahren,
der ist schon seit dem ersten Field-PG dabei.

Die gute Tasche gehörte noch zum PG720 / PG740...

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  04.05.2012, 08:38
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich meinte eigentlich auch den schwarzen Rucksack(Tasche) zwinkern
Der neue silberne ist zwar schön leicht, aber ob die Aussenhülle die Transporte auf Dauer bestehen wird, muß sich noch zeigen...
Top
  04.05.2012, 09:24
Beigetreten am: 02.11.2005
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 433
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 56 mal bewertet]. (56) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Zusammen,

ja die Tasche ist nicht so stabil, mittlerweile löst sich meine von Innen auf.verärgert

Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  08.05.2012, 11:39
Beigetreten am: 08.03.2012
Letzter Besuch: 19.02.2013
Beiträge: 29
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich habe mittlerweile von Kollegen gehört die Probleme mit ausfallenden USB-Ports und der DVI-Schnittstelle haben. Da habe ich mit meinem anscheinend einen Glückgriff gehabt Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
  28.11.2012, 09:52
Beigetreten am: 26.08.2011
Letzter Besuch: 06.03.2013
Beiträge: 17
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich hatte auch immer Probleme mit dem Akkudeckel. Es gibt jetzt seit einigen Monaten einen überarbeiteten Deckel, damit ist alles i.O.

Allerdings fallen gerne die Gummifüße und die USB-Gummiabdeckung ab. Bis jetzt habe ich sie wiedergefunden.

Meiner Meinung hat die Qualität aber wirklich nachgelassen. Ist eher was fürs Büro und nicht für den Einsatz an Bearbeitungsmaschinen in einer Metallverarbeiteten-Produktionshalle.

Gruß
Top
  29.11.2012, 17:02
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Asterix schrieb:
Hallo Zusammen,

ja die Tasche ist nicht so stabil, mittlerweile löst sich meine von Innen auf.verärgert


Ja meine ist innen auch schon aufgerissen. Rnf:lblSmileyTooltip_
Wenn man mehr als ein Laptop hineinpacken will, sondern vielleicht Kabel und ein Meßgerät platzt schon alles aus den Nähten.
Die alte Tasche ist dagegen auch nach 5 Jahren rauhen Industrieeinsatz immer noch heil.
Top
«12 Seite 2 von 2 (18 Objekte)
Aktionen