Technical Forum

Logikmodul LOGO!

16 Pt1000 Temperaturfühler mit LOGO verarbeiten

Thread Starter: mexx   Started: 6/5/2007 12:47 PM   Replies: 14

Tags LOGO_Hardware

« Previous thread Next thread »
«12 Page 2 of 2 (15 items)
  4/9/2012, 9:47 AM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Tripplex schrieb:
...Für meine nun fertige Steuerung sind 7 Analog eingänge für Pt 1000 und 8 Analogausgänge für Pumpen Steuerungen notwendig.



Hast du mal daran gedacht, an stelle einer Logo! eine SPS einzusetzen?
z.B. eine 1200er oder sogar eine kleine 300er?

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  4/9/2012, 10:13 AM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2898
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Mit 8 analogen Ausgängen wird das mit der Logo eher nichts, nur beim Einsatz von der 0BA7 (8 Stk.).
Denn pro Logo sind nur 2 AQ's möglich.

Da wäre der Gedanke von IBN der bessere und sicherlich günstigere Weg.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  4/9/2012, 10:54 AM
Joined 4/1/2012
Last visit: 5/21/2013
Posts: 177
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Die 0BA6 hat doch schon 4xQ mit Relais,ich benötige also nur 4 weitere können auch Transistor ausgänge sein,dann werden eben Relais nachgeschalten.
Die 0BA7 hat gleich 8xQ Relais oder 8x Transi. Ausgänge.??
Top
  4/9/2012, 11:08 AM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2898
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Also, zum Max-Ausbau der Logo gibt es Infos im Handbuch (Link in meiner Sig).
24 DI und 16 DO sind max möglich, aber immer nur max 2 AQ.
Da du aber von 8 analogen Ausgängen geschrieben hast, kannst du das nicht mit einer Logo umsetzen.

Jedes Basismodul hat 4 Ausgänge, früher gab es eine Long-Version mit 8 Ausgängen.
Die 0BA7 ist breiter wegem dem Ethernet-Anschluß, sonst auch nur 4 Ausgänge.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  4/9/2012, 11:50 AM
Joined 4/1/2012
Last visit: 5/21/2013
Posts: 177
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hab gerade das Handbuch angesehen zwecks Ausgänge.Wenn ich ein DM8 Modul anschliesse habe ich meine 8 Relais Ausgänge. Jetzt fehlen mir nur noch die 7 Analogen eingänge.
Die 0BA6 hat ja schon 4stk eventuell kann ich das mit dem 4 fach Messumformer von Rinck machen.
Ich warte noch auf Antwort von Ihnen.

[schnippschnapp]



=== Edited by O_Moderator @ 4/11/2012 9:58 AM [GMT ] ===
Neue Frage wurde gesplittet nach Theoretische Frage zur LOGO

Top
«12 Page 2 of 2 (15 items)
Actions