Technical Forum

Process Control System - QUADLOG

Box PC-427B or Box PC-627?

Erstellt von Amerbaig am 08.07.2008 21:24 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  08.07.2008, 21:24
Beigetreten am: 08.07.2008
Letzter Besuch: 18.03.2012
Beiträge: 12
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

I want to install a PC in the panel, for configuration & download of quadlog.
Can i use PC-427B, it says it has PCI-104 Slot, how different is it from the PCI slot required by MBI card? or Are they Same?

Secondly: Can i substitue IEM with Box-PC-427B with necessary modification? if yes, can you please highlight he modifications required?

Thanks in Advance
Top
  08.07.2008, 22:13
Beigetreten am: 20.12.2005
Letzter Besuch: 23.04.2013
Beiträge: 78
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 3 mal bewertet]. (3) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Amerbaig,
The APACS PCI MBI card is not compatible with PC104 standard. Because of this, the PC 427B could not be used in place of an IEM.

You can find information on the difference between the PCI standard and the PC104 standard at: http://www.pc104.org/.

Regards,
RJP
Top
  09.07.2008, 20:18
Beigetreten am: 06.02.2008
Letzter Besuch: 09.07.2008
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
OK RJP, Thank You

What do i need to order, i have a PC i want to do a testing for our management...

Softwares?
Licenses?

I dont want to go with IEM, its very costly

Thanks in Advance
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen