Technical Forum

Dezentrale Peripherie

Blinkcode bei Fehler am ET 200S IM 151-1 Standard

Erstellt von mbubi am 15.11.2007 12:37 (7 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
  15.11.2007, 12:37
Beigetreten am: 01.10.2007
Letzter Besuch: 24.11.2010
Beiträge: 8
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

wir haben einen Ausfall eines IM 151-1 Standard Moduls mit der Bestellnummer 6ES7 151-1AA03-0AB0 zu verzeichnen. Der Fehler in der Diagnose lautet einfach Slave ausgefallen. So weit so gut.
Doch direkt am IM 151 blinken die LED's für SF und BF abwechselnd und zwar so, dass die LED SF 3 x kurz aufblinkt, danach folgt die LED BF 1 x kurz, 1 x lang und 6 x kurz, kann man anhand dieses Blinkcodes auf einen Fehler schließen, gibt es hierfür auch eine Liste (mir ist keine bisher untergekommen und in der normalen Doku wird auch nicht darauf hingewiesen)traurig

Wer kann hier weiterhelfen?

Danke
Top
  16.11.2007, 17:07
Beigetreten am: 25.08.2005
Letzter Besuch: 08.05.2013
Beiträge: 973
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,68 von 5 / 92 mal bewertet]. (92) 
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo mbubi,

persönlich kenne ich das Problem nicht. Aber ich dachte mir, ... da war doch was, ... habe im englischsprachigen Forum ein Thema gefunden mit genau dem gleichen Verhalten.
Hier der Link:IM151 sporadic failure with strange LED pattern

Vielleicht hilft es ja

Gruß Sabine
Top
  17.11.2007, 17:45
Beigetreten am: 01.10.2007
Letzter Besuch: 24.11.2010
Beiträge: 8
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Sabine,

vielen Dank für den Tip, aber auch dort ist man nicht zu einer Lösung gekommen, anscheinend ist dieser Fehler nur bei den IM 151-1 mit der Bestellnummer 6ES7 151-1AA03-0AB0, also der Verison 3 wie ich sie nenne aufgetreten, zwischenzeitlich haben wir auch schon den 2. Ausfall zu beklagen, gleiche Bestellnummer. weinen
Sollte noch einer dieses Problem kennen, so wäre ich dankbar um jede Hilfe, denn ich befürchte, dass noch mehr Systeme davon betroffen sind und eigentlich sind alle bisher ohne Probleme gelaufen.

mfg

Michael
Top
  19.11.2007, 13:54
Beigetreten am: 11.12.2006
Letzter Besuch: 03.02.2010
Beiträge: 324
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,66 von 5 / 29 mal bewertet]. (29) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo mbubi,

ich hab solche Baugruppen selbst im Einsatz, anscheinend gibt es da Schwierigkeiten.
Ich hatte mich in dem Zusammenhang an den Customer Support gewendet.

Ich würde Dir schwer empfehlen auch mal dort anzurufen oder einen SR zu eröffnen.

Stay calm.
Top
  21.11.2007, 13:30
Beigetreten am: 01.10.2007
Letzter Besuch: 24.11.2010
Beiträge: 8
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo calm,

Vielen Dank für den Hinweis, auch ich empfehle jedem der diesen Fehler hat sich direkt mit seinem bei Siemens zuständigen Vertriebler in Verbindung zusetzten.

Danke

mbubi
Top
  17.04.2008, 06:45
Beigetreten am: 03.01.2007
Letzter Besuch: 15.11.2012
Beiträge: 28
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

auch ich habe dieses Problem, betrifft aber nicht nur die AA03 (Kupfer), sondern auch AB02 (LWL).

Es gibt unterschiedliche Blinkcode, die nicht dokumentiert sind, nach Rücksprache mit dem Support von der Entwicklung eingebaut, sollen Hardwaredefekte bedeuten, was genau, ließ sich nicht entlocken...

Jedenfalls werden die defekten IM´s (ca.25Stück!!) von Siemens getauscht.

mfg

Hildi
Top
  17.04.2008, 06:57
Beigetreten am: 19.04.2006
Letzter Besuch: 10.02.2013
Beiträge: 517
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,13 von 5 / 30 mal bewertet]. (30) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
es wird ein blinkcode eingebaut und dann rückt siemens nicht mit der bedeutung raus? das find ich schade, weil mich interessiert immer brennend, was defekt ist... weinen

vielen dank für die infos!

...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen...
Die EAE Gruppe
Top
  05.03.2009, 14:27
Beigetreten am: 13.06.2007
Letzter Besuch: 10.03.2009
Beiträge: 10
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Actually there IS an explanation and Siemens knows the problem. But since they didn't give me the explanation written, only on the phone, I can't publicize it. I don't want legal affray for myself... :( All what I can suggest: don't give up and try to find the correct person at Siemens.
Top
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
Aktionen