Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

Eine Achse mit zwei Antrieben. Wie heisst es?

Erstellt von Leo4711 am 09.08.2012 15:38 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  09.08.2012, 15:38
Beigetreten am: 18.07.2012
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten tag liebe Freunde! Kann mir jemand sagen wie heisst wenn eine Achse wird von zwei Antriebe bewegt.  Es gibt'es eine REDEX Getriebe für Zahnstangenantrieb. Da sitzen zwei Motoren, die sollen gegeneinander verspannt bleiben. Wie heisst diese Option? Wo kann ich darüber lesen? Steuerung 840D sl, Antriebe Sinamics.
Danke.



=== Bearbeitet von Leo4711 @ 09.08.2012 15:39 [GMT ] ===


Top
  09.08.2012, 20:35
Beigetreten am: 04.10.2010
Letzter Besuch: 07.05.2013
Beiträge: 84
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,22 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

die Funktion die du suchst ist 'Master-Slave'. Wird verwendet zur Momentenaufteilung auf mehrere Antriebe.

Beschrieben ist das Ganze im 'Funktionshandbuch Sonderfunktionen',  Kapitel TE3: Drehzahl-/Drehmomentenkopplung, Master-Slave.


'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  10.08.2012, 12:35
Beigetreten am: 18.07.2012
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Liebe GünhnerK, danke für ein Rat. Es hat mir geholfen, aber es sieht so aus, das ich muß dafür zwei Achsen haben und dann auf CNC-ebene diese koppeln. Was denkst du, gibt'es mogligkeit das auf Antriebs - stufe verbinden? Ich meine wie zwei Regler mit den selben Sollwert steuern? Sonst ich muß noch eine CNC-Achse kaufen.
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen