Technical Forum

SIMATIC TDC, FM458, T400

help me on FM 458-1DP, I had difficulty

Erstellt von FAJAR.ROBERTO am 06.08.2012 19:09 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  06.08.2012, 19:09
Beigetreten am: 16.06.2012
Letzter Besuch: 07.05.2013
Beiträge: 10
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
help me expert

what is the function of port-dp on fm 458 1-dp?
and whether the port can be used to download and monitorig CFC programs?


What, I can online CFC program at 458 fm. but my usb adapter connect to the PLC MPI port?

why when I was online in step 7 fm icon 458 previously existing CFC program. but when the CFC program online just lost fm 458 icons only. but when offline, the CFC program reappears.
is it normal?

Regard's
Fajar
Top
  07.08.2012, 04:50
Beigetreten am: 25.08.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 898
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,2 von 5 / 85 mal bewertet]. (85) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello.
You can go onlne to the FM458-1DP program via any interface (S7-MPI, S7-DP, S7-IE, FM458.X01 - DUST1, FM458.X03 - DP). As for integrated DP-port of FM (FM458.X03), I don't remember exactly, but may be you will need to configure SER block in CFC program of FM to go online.

FAJAR.ROBERTO wrote:

why when I was online in step 7 fm icon 458 previously existing CFC program. but when the CFC program online just lost fm 458 icons only. but when offline, the CFC program reappears.
is it normal?

Please, describe more clear what problem you have, may be with some screenshots.
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen