Technical Forum

SIMATIC WinCC

IP Adresse anzeigen

Erstellt von TST am 31.07.2012 15:30 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  31.07.2012, 15:30
Beigetreten am: 10.05.2007
Letzter Besuch: 20.11.2012
Beiträge: 25
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Thema hier richtig bin. Ich habe in meiner SPS passive Verbindungen aufgebaut. Nun würde ich gerne die IP-Adresse, welche sich mit meiner CP verbindet in WinCC anzeigen lassen. Ist das irgendwie möglich? Wie gesagt, benutze ich eine CP und habe die Verbindungen über NetPro konfiguriert, da ich keine Profinet CPU zu Verfügung habe.

Gruß
TST
Top
  01.08.2012, 17:52
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1272
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 79 mal bewertet]. (79) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo TST,

ich kann deinem Aufbau noch icht ganz folgen. Redest du von dem CP in der Steuerung oder von dem CP in deinem PC wo WinCC drauf läuft und wohin hast du passive Verbindungen aufgebaut?

Könntest du vielleicht einen Screenshot oder eine kleine Zeichnung anfertigen?

Gruß / best regards
Rated X
Top
  01.08.2012, 18:07
Beigetreten am: 10.05.2007
Letzter Besuch: 20.11.2012
Beiträge: 25
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi Rated X,

erst mal danke für deine Antwort. Also ich habe folgenden Aufbau:

S7-416 und einen gesteckten CP443-1. In Netpro habe ich zehn passive Verbindungen projektiert. An dieser SPS sollen Schulungen stattfinden. Somit werden sich verschiedene PC's an die zehn Verbindungen connecten. Ich möchte nun in einem Bild auf WinCC anzeigen, welche IP-Adresse sich gerade z.B. an Verbindung 1 connected hat. In NetPro kann ich ja die Partneradresse der passiven Verbindung sehen. Damit ich diese Information am HMI anzeigen kann, bräuchte ich die Info aus NetPro beispielsweise im S7 Programm, damit ich diese in einen DB ablegen kann und diese dann am WinCC anzeigen kann.
Meine Vorstellung ist also:
Ich frage irgendwie über die VerbindungsID ab welche IP-Adresse auf die passive Verbindung connectet hat und zeige dies am WinCC an.
Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich bin da recht offen. Es sollte eben nur im WinCC zu erkennen sein welcher Rechner (IP) die Verbindung benutzt, da sich die Person dann über WinCC selbst Telegramme schicken kann.

Hoffe, dass ich es einigermaßen erklären konnte.

Gruß TST
Top
  02.08.2012, 16:10
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1272
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 79 mal bewertet]. (79) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo TST,

jetzt ist es klar.

Leider gibt es auf der S7 keine entsprechende Funktion die Partner IP zu ermitteln, dies steht nur der Diagnose zur Verfügung.

Wir wäre es wenn von WinCC aus die IP in den DB geschrieben wird. Da wäre dann ein Standard Script auf allen Schulungsrechner notwendig das man halt einfach ins Projekt kopiert. Der Aufwand sollte ähnlich dem auf der Steuerung sein. Immer wenn die Verbindung aufgebaut wird, wird die IP geschrieben. So wird dann auch sichergestellt, dass wenn ein anderer ran geht, dass die Adresse ausgetauscht wird.


Gruß / best regards
Rated X
Top
  06.08.2012, 13:29
Beigetreten am: 10.05.2007
Letzter Besuch: 20.11.2012
Beiträge: 25
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi Rated X,

erst mal vielen Dank für die Antwort. Nun ich möchte ja nur in WinCC die Partneradresse, die sich gerade mit der SPS verbunden hat anzeigen, d.h. ich bräuchte die Info nicht unbedingt in einem DB. Hättest du da ein Beispielscript, wie ich diese Diagnose mit WinCC abfragen kann. Habe bisher leider nicht mit WinCC gearbeitet.

Danke!

Gruß TST
Top
  20.08.2012, 12:02
Beigetreten am: 11.10.2006
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 1741
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,45 von 5 / 77 mal bewertet]. (77) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,
wie Rated X schon gesagt hat gibt es keine direkte Möglichkeit. Aber es gibt Add-Ons die Dir evtl helfen könnten. Aber das kostet natürlich.
Siehe folgende links:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24250120

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24248266

oder eine Erweiterung um die SIMATIC Maintenance Station

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31238198
Top
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen