Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

Endverbleibsmeldung - ohne/ mit RSV

Erstellt von rantanplan1 am 23.07.2012 21:06 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  23.07.2012, 21:06
Beigetreten am: 23.07.2012
Letzter Besuch: 25.07.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Gibt es eine Endverbleibsmeldung für Anlagen (Werkzeugmaschinen) ohne/mit RSV und welche Vorteile habe ich dadurch?
Top
  24.07.2012, 16:32
Beigetreten am: 16.07.2006
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 1446
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,47 von 5 / 164 mal bewertet]. (164) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi
rantanplan1 schrieb:
Gibt es eine Endverbleibsmeldung für Anlagen (Werkzeugmaschinen) ohne/mit RSV und welche Vorteile habe ich dadurch?


RSV --> Reparatur Service Vertrag   ?     Rnf:lblSmileyTooltip_



Oder was soll das bedeuten.

Gruß Karl



Karl
Top
  24.07.2012, 17:00
Beigetreten am: 23.07.2012
Letzter Besuch: 25.07.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ja richtig.
Bei einem "Reperatur Service Vertrag" gibt man ja eine Endverbleibsmeldung an.
Wie wird diese Endverbleibsmeldung abgegeben?
Und kann man diese Endverbleibsmeldung auch ohne einen RSV abgeben?
:) Ich muss das alles für meinen Chef klären.
Top
  27.07.2012, 10:33
Beigetreten am: 08.03.2012
Letzter Besuch: 19.02.2013
Beiträge: 29
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Eine Endverbleibsmeldung wird abgegeben, damit SIEMENS weiß, wo die Maschine steht und was sie beinhaltet. Sie kann abgegeben werden ohne RSV, ist aber erforderlich um RSV zu erhalten. Normalerweise macht das alles der Maschinenhersteller. Seid ihr eine neue Firma die Maschinen herstellt?
Top
  29.08.2012, 13:49
Beigetreten am: 27.10.2009
Letzter Besuch: 11.04.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,86 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
eine Endverbleibsmeldung kann vom Maschinenhersteller, -händler und Endkunde hochgeladen werden.

Bei einer Sinumerik (ab V2.6) mit Operate Bedienoberfläche  kann eine Maschinenidentität (xml File) gespeichert werden:
Menü>Diagnose>Version>Speichern

und unter https://workplace.automation.siemens.com/pls/euna_v3_xml ohne Registrierung hochgeladen werden.

Der Vorteil ist, dass im Servicefall, Siemens bereits informationen über die verbaute Hardware hat und somit auch über die erforderlichen Ersatzteile. Diese sind somit eher im entspr. Land vorrätig.
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen