Technical Forum

Meet & Talk

Dynamic value in FM458 function diagram is disappear

Erstellt von Norm47 am 18.07.2012 12:36 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  18.07.2012, 12:36
Beigetreten am: 18.07.2012
Letzter Besuch: 20.07.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello

The dynamic value in FM458 function diagram is disappear after long time operation of SPPA-T3000.I checked signal in ProfiSignal software still archived to file. But the trouble happen when I want to analyse the Gas Turbine control functions, because no any dynamic values were show.
I don't want to reboot the ftServer, right now. It may be the last choice.

Has anyone can help? sad

Thanks

Norm47

Dateianhang: 51_52FM458_NotShow_001.JPG  (5 Downloads)

Top
  20.07.2012, 01:48
Beigetreten am: 18.07.2012
Letzter Besuch: 20.07.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Can do I stop and restart a special file in Application server from Windows service or Task manager
I never do sure to touch the Application server during plant operation, the operator will not happy
when the dynamic value monitoring on their graphic display are interrupted.

cry
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen