SIMATIC WinCC
PG mit WÍNCC V6.2 SP3 RC 128
Thread Starter: ulle_88 Started: 7/17/2012 8:16 AM Replies: 1

7/17/2012, 8:16 AM
|
Joined 10/19/2011
Last visit: 4/10/2013
Posts: 30
Rating:
(0)
|
(0)
|
Hallo Leute, ich habe WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION auf meinem PG installiert und nun soll auf eine bestehende Visualisierung mit Panel PC zugegriffen und ein paar neue Bilder eingepflegt werden, auf diesem Panel PC ist WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RT 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME installiert. Kann ich mit meinem PG trotz geringerer Powertags Änderungen an der Visualisierung vornehmen und diese dann auch auf den Panel PC spielen?
MfG Ulle
|
|
|
|

7/17/2012, 3:23 PM
|
Joined 10/5/2010
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1349
Rating:
(34)
|
(0)
|
Hallo ulle_88,
wenn Du auf dem Rechner mit der kleineren Lizenz dein großes Projekt startest, dann geht WinCC in den Demo Mode. Eine bestimmte Zeit lang, kann man so arbeiten, dann erscheint irgendwann in immer kürzeren Abständen die Meldung, daß man sich im Demo Mode befindet, dadurch ist dann irgendwann kein sinnvolles Arbeiten mehr möglich - was ja auch im Sinne des Herstellers ist. Besser wäre es, wenn Du nicht das ganze Projekt auf den Rechner spielst, an dem Du neue Bilder erstellen willst, vor allem nicht alle externen Variablen.
Viel Erfolg
Bizur
|
|
|
|
Actions