Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter

Erstellt von daniel264 am 17.07.2012 08:41 (0 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
  17.07.2012, 08:41
Beigetreten am: 08.03.2012
Letzter Besuch: 09.04.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich muss an einer Sinumerik 880 Werkzeugbedingt bzw. Bauteilbedingt ohne Ausgleichsfutter auskommen. 
In der Anleitung steht, dass dafür die Option "Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter" aktiviert sein muss. 

Die Maschine hat einen Geber und wertet diesen auch bei G84 aus, ich denke also dass die Option nur ein Makro bereitstellen wird.

Kann die Option noch irgendwie erworben werden? Wenn ja, wo?

MfG
Daniel
Top
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
Aktionen