Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

S7-1200 per Android App ansteuern

Thread Starter: MichaelJaD   Started: 7/14/2012 12:56 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  7/14/2012, 12:56 PM
Joined 6/4/2012
Last visit: 4/16/2013
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Guten Tag

Ich möchte gerne ein Android App entwicklen das ich als HMI nutze um mir Daten einer Anlage anzeigen zu lassen und zu bearbeiten.

Es handelt sich um einen Wassertank. Ich habe bereits das Beispiel von Siemens  in Verwendung und für mich angepasst. 

Jetzt möchte ich aber einen Schritt weiter gehen und ein Android App entwickeln. Ich arbeite mich gerade in die Programmieroberfläche Eclipse ein und haben schon erste Erfolge*G*.

Jetz habe ich nur folgendes Problem:

Wie kann mit einem Java Basierten App auf meine S7-1200 Daten zugreifen?

Würde mit dem Handy per Wlan auf das Handy zugreifen.

Gruß Michael


Top
  7/16/2012, 1:35 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1272
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 79 time(s)]. (79) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

also die S7 1200 kann reines TCP direkt bedienen. Somit hast du eine gemeinsame Basis zur Entwicklung deiner App.

Du hast halt nur reine Bytes in der Hand, die dir die SPS auch zyklisch oder Ereignisgetriggert schicken muss. Du kannst im Grundsatz keine Daten anfordern, außer du baust dir das selbst zusammen.

Gruß / best regards
Rated X
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions