Technical Forum

Meet & Talk

Siemens Katalog in Papierform bestellen

Thread Starter: andreas.scheid@googlemail.com   Started: 7/14/2012 5:53 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  7/14/2012, 5:53 PM
Joined 5/5/2012
Last visit: 7/14/2012
Posts: 6
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Kennt jemand von euch einen Link/Ansprechpartner wo man die Siemenskataloge in Papierform anfordern kann? Meine Kataloge für Schalter/Steckdosen ( Delta-Katalog ), Gebäudetechnik ( Gamma ) und so weiter sind alle noch aus dem Jahr 2010 und nicht mehr wirklich aktuell. Finde im ganzen Internet leider nur die onlinekataloge, möchte aber was in der Hand haben beim stöbern.....
Top
  7/14/2012, 7:34 PM
Joined 11/11/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 559
Rating:
Rated: Outstanding [3.09 out of 5 / rated 43 time(s)]. (43) 
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 

Hallo andreas.scheid,

in der nächtstgelegenen Siemens Niederlassung gibt es sowas zum mitnehmen. Die haben auch Telefon. Warum die Frage hier im Logo Forum gestellt wird verstehe ich nicht?

 

MfG. ring24h


Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde

Über den Beiträgen gibt es hier Bewerten und Bedanken Buttons die meiner Meinung nach viel zu selten benutzt werden wenn man sich mal anschaut was manch einer hier an Zeit investiert.
Top
  7/26/2012, 10:31 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 1213
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

die andere Lösung wäre die MLFB des Kataloges rauszuschreiben und hier unter Siemens suchen und dann kann man diese auch bestellen. Denke mal es gibt da ein kleines Schutzgeld, aber wenn Ihr einen Siemens Vertrieb zugeordnet seit sollte der auch die Kataloge für Euch bestellen können.

MfG,
Servicetechniker!

P.S.: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45315878

www.siemens.de/lowvoltage steht auf der letzten Seite leider keine MLFB, aber die Kataloge und Ebooks und über Kontakt könnte man hier sicherlich auch weiterkommen XD




=== Bearbeitet von Servicetechniker @ 26.07.2012 10:53 [GMT ] ===


Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions