Technical Forum

STEP 7 / STEP 7 Lite

Automatisches Addressen packen ausschalten

Thread Starter: ET_Wieser   Started: 7/12/2012 4:23 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  7/12/2012, 4:23 PM
Joined 3/2/2009
Last visit: 4/19/2013
Posts: 39
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
seit Version 5.5 von Step7 werden in der HW-Konfig. der IM151-3 PN Stationen automatisch die Adressen gepackt und zwar immer dann, wenn man ein 4DI DC24V oder 4DO DC24V Modul in den Slots nach oben oder unten verschiebt. Warum?

Weiters wird bei jedem Verschieben die komplette Modulliste "aktualisiert" und somit eingefroren und dies für ca. 3 Sekunden.

Da dies bei den Vorgängerversionen von Step7 nicht der Fall war möchte ich gerne wissen ob sonst noch jemand dieses Problem kennt / gelöst hat und ob Siemens darüber Bescheid weiß und daran arbeitet? Soll ja bald wieder ein Service Pack erscheinen...
Top
  7/13/2012, 1:53 PM
Joined 10/10/2005
Last visit: 5/17/2013
Posts: 796
Rating:
Rated: Outstanding [3.37 out of 5 / rated 27 time(s)]. (27) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

das Verhalten kann ich bei mir nicht nach vollziehen. Wenn ich bei mir z.B. zwei "4DI DC24V HF" in die Slots der IM151-3 PN einfüge, erhält die Erste die Adressen von 0.0...0.3 und die Zweite die Adressen 1.0...1.3. Markiere ich die beiden Baugruppen und klicke auf die Schaltfläche "Adressen packen", wird für die Erste die Adressen 0.0...0.3 und für die Zweite die Adressen 0.4...0.7 konfiguriert. Also für beide Baugruppen der Adressbreich 0.0...0.7.

Auch wenn ich die Baugruppen verschiebe, wird das Bild nicht eingefroren.

Allerdings habe ich die STEP 7 Version V5.5+SP2.

Mit freundlichem Gruß
Cicero

Top
  7/26/2012, 10:52 AM
Joined 3/2/2009
Last visit: 4/19/2013
Posts: 39
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo und danke für die Antwort.
Ich habe Step7 V5.5 mit SP2 und HF1.
Wenn du also drei 4DI Module jeweils auf Slot 1, 2 und 3 hast, das Modul auf Slot 2 löschst und das von Slot 3 auf Slot 2 verschiebst, bleiben die Adressen unverändert? Ich hab' hier einen Screenshot angehängt auf dem man das Verhalten gut sieht.

Grüße


Nachtrag:
Ich habe gerade eben eine IM151-8 CPU mit einem PN-System komplett neu projektiert und eine IM151-3 (V3.0, 151-3BA20-0AB0) eingefügt und dieses komische Verhalten zeichnet sich nicht ab.
Füge ich nun eine IM151-3 mit V4.0 oder höher ein, so verhält sich die HW wieder wie oben beschrieben. Da die V4.0 die erste IM151-3 mit Shared-Device-Unterstützung ist wird dies wohl damit zusammenhängen... man hofft auf ein Service Pack!

Attachment: 1.jpg  (6 Downloads)



=== Bearbeitet von ET_Wieser @ 26.07.2012 11:30 [GMT ] ===



Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions