Technical Forum

SIMATIC WinCC flexible

Farben der Meldeklassen vs. Markierung

Erstellt von P.L.Cee am 12.07.2012 14:09 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  12.07.2012, 14:09
Beigetreten am: 25.06.2012
Letzter Besuch: 17.04.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Welt,

habe für meine Meldeklassen verschiedene Farben, die auch korrekt in dem Meldefenster angezeigt werden.
Es gibt eine Ausnahme: die erste Meldung wird immer mit der Farbe dargestellt, die in den Eigenschaften des Meldefensters unter "Hintergrundfarbe Markierung" eingestellt ist.
Das ist natürlich nicht so toll. Wenn eine Meldung kommt, die eigentlich rot dargestellt werden soll, erscheint diese in weiß-blau (Standardeinstellung), da die erste Meldung "automatisch markiert" ist.

Kann man diese nervige, und völlig unsinnige, "Markier-Automatik" abstellen? Oder kann man die Markierung irgendwie transparent machen?
Ich habe noch keinen Weg gefunden ...

WinCCflex 2008SP2 auf TP177B

Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  13.07.2012, 09:15
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 25.05.2013
Beiträge: 4424
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
P.L.Cee schrieb:
...Kann man diese nervige, und völlig unsinnige, "Markier-Automatik" abstellen? Oder kann man die Markierung irgendwie transparent machen?
Ich habe noch keinen Weg gefunden ...

WinCCflex 2008SP2 auf TP177B




Hallo Lee,

das von dir beschriebene Verhalten hat mich auch schon
oft gestört!

Den einzigen "Ausweg" den ich kenne ist, ein Panel einzusetzen
das die Funktion "Meldezeile" unterstützt.
Aber dass ist natürlich auch nicht immer möglich ubd sicher nicht
die beste Lösung.

Es wäre schön, wenn ein Kollege hier noch eine andere, praktikablere
Lösung kennen würde...

Gruß,

Jürgen.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  16.07.2012, 17:25
Beigetreten am: 05.09.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 2595
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 133 mal bewertet]. (133) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

Das Verhalten kenne ich auch so, das die Zeile auf der der Fokus steht in der "Hintergrundfarbe Markierung" der Meldeanzeige dargestellt wird.

Tweety
Top
  17.07.2012, 11:06
Beigetreten am: 25.06.2012
Letzter Besuch: 17.04.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Welt,

tja, eine ernüchternde Meldung:

Laut Support kann man diese Markierung nicht abstellen! Fertig. Geht nicht.
Was natürlich den "Meldeklassenfarben-Sinn" in Frage stellt, zumindest bei neu auftretenden Störmeldungen.

Wie ich das finde muss ich nicht extra erwähnen ...
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen