Technical Forum

Programmiergeräte

Bluescreen bei Field PG M3 - Treiberproblem

Thread Starter: moeins   Started: 7/10/2012 8:34 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  7/10/2012, 8:34 AM
Joined 12/3/2007
Last visit: 5/2/2013
Posts: 208
Rating:
Rated: Above avarage [2.94 out of 5 / rated 18 time(s)]. (18) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

mir ist aufgefallen als ich im Firmennetzwerk unterwegs war und bestimmte Ordner öffnen wollte, das das Field PG (Windows 7) sofort einen Bluescreen anzeigte und abstürzte.
Das passierte so einmal die Woche, bis ich herausfand das das Problem durch den standardmäßig installierten Treiber (Microsoft) der Netzwerkkarten hervorgerufen wurde.

Deshalb habe ich mir den originalen Treiber von Intel geladen und das Problem ist nun anscheinend beseitigt:

http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/18713/eng/PROWin32.exe&lang=deu&Dwnldid=18713

Ich kann nur empfehlen diesen zu installieren, da er auch noch andere Features mitbringt.

Gruß
Markus
Top
  7/11/2012, 9:34 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

mach doch einen SR dazu auf, da sonst das Thema nicht von Siemens behoben wird.

Mfg,

Servicetechniker
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions