Technical Forum

Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7

Baugruppentreiber Hacken dauerhaft entfernen

Thread Starter: _R_A_L_F_   Started: 7/3/2012 3:08 PM   Replies: 5

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (6 items)
  7/3/2012, 3:08 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 71
Rating:
Rated: Excellent [4.29 out of 5 / rated 7 time(s)]. (7) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

gibt es eine Einstellmöglichkeit, um den Hacken beim Übersetzen des Planordners aufgerufenen Popup's "Baugruppen Treiber erzeugen" dauerhaft mit 0 vorzubesetzen ???

Standardmäßig ist der Hacken ja gesetzt.

Vielleicht weiß es ja jemand...

Gruß
Top
  7/5/2012, 4:53 PM
Joined 2/24/2011
Last visit: 5/24/2013
Posts: 678
Rating:
Rated: Excellent [4.45 out of 5 / rated 58 time(s)]. (58) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Grüß dich,

da muss ich dich leider entäuschen. Dieses Verhalten ist so gewünscht und leider nicht zu ändern.

Aber wenn die Treiber einmal erzeugt sind, sollte es kaum noch Übersetzungsaufwand bedeuten, also kann man ganz gut damit leben finde ich.

Wenn du den Haken wirklich weg haben willst, musst du dir wohl selber etwas basteln (Haken hacken,  API Hook auf den Dialog, aber davon ist abzuraten).
Top
  7/19/2012, 2:10 PM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/23/2013
Posts: 364
Rating:
Rated: Excellent [4.29 out of 5 / rated 17 time(s)]. (17) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

das selbe habe ich mir auch schon mal gewünscht (hier). Wenn Du hierzu nochmal etwas rausfinden solltest wäre ich auch noch interessiert.
Gruß...

Top
  7/31/2012, 3:02 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 71
Rating:
Rated: Excellent [4.29 out of 5 / rated 7 time(s)]. (7) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo zusammen,

hab jetzt eine Lösung gefunden.

Dazu musste ich zwar jetzt ein eingenes Script schreiben, welches den Hacken entfernt beim aufrufen des Übersetzungsfenster aber wenns nicht anders geht, dann gehts eben nicht anders.

Hab die Datei mal angehängt. Einfach .exe Datei ausfühen lassen im Hintergrund und schon funktionierts. Mehr ist nicht nötig.

Keine Angst, die .exe Datei ist KEIN VIRUS!!!!!!!!

Gruß

Attachment: baugruppentreiber.zip  (6 Downloads)

Top
Thank you for this post from:
  8/1/2012, 5:02 PM
Joined 2/24/2011
Last visit: 5/24/2013
Posts: 678
Rating:
Rated: Excellent [4.45 out of 5 / rated 58 time(s)]. (58) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke,

ich werd demnächst mal testen.
Woltle auch schon immer mal was basteln, bin aber nie dazu gekommen ;-)
Top
  9/11/2012, 11:03 PM
Joined 9/12/2007
Last visit: 9/12/2012
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Gibt es auch den Quellcode dazu?
Top
Page 1 of 1 (6 items)
Actions