Technical Forum

SIMOVERT MASTERDRIVES

Fehler F056 im Masterdrive

Erstellt von talismann am 02.03.2012 17:39 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  02.03.2012, 17:39
Beigetreten am: 02.03.2012
Letzter Besuch: 06.03.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Habe an einen Simovertring bestehend aus 23 Regler die Fehlermeldung F056 , die besagt das es in der Lichtleiter Kommunikation einen Fehler gab ( Telegramm Ausfall) .Dummerweise geben alle angeschlossenen Regler diesen Fehler an, so dass ich bisher keine Möglichkeit gefunden habe den Fehler einkreisen zu können.
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler zu lokalisieren ??



Top
  05.07.2012, 13:29
Beigetreten am: 04.09.2009
Letzter Besuch: 21.12.2012
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo talismann, 

das fehlerhafte SLB kann wie folgt ermittelt werden: 

Im SIMOLINK Dispatcher-Antrieb (p740=0) wird der K7085 (r748.5 Adresse des Teilnehmers, der Sondertelegramm"Time out" sendet) im Trace parametriert. Als Triggerbedingung wird Störung verwendet. Tritt nun die Störung F056 auf wird die Adresse abgespeichert.

Die im Fehlerfall ermittelte Adresse ist im günstigsten Fall die des Verursachers. Je nach Fehlerursache (LWL, Sende-, Empfangsdiode) kann aber auch die Adresse vor oder nach dem Verursacher eingetragen werden. Im Zweifelsfall sind dann 3 Baugruppen zu tauschen.
Der Fehler kann eventuell durch herabsetzen der Sendeleistung forsiert werden. Die Sendeleistung wird für jeden SIMOLINK-Teilnehmer individuell über P742 eingestellt. In jedem Fall ist die Beschaffenheit der LWL zu prüfen.

MfG
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen