Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Logo 0BA7 | WinCC Basic V11 | Runtime

Thread Starter: misterpyro   Started: 7/4/2012 1:25 AM   Replies: 3

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (4 items)
  7/4/2012, 1:25 AM
Joined 3/28/2010
Last visit: 7/4/2012
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Guten Morgen liebe SPS-Freunde... ;)

Leider werde ich aus der Fülle an Dokumentationen nicht ganz schlau und hoffe einfach mal,
dass mir hier geholfen werden kann...

Habe bisher nur mit LOGO-Systemen bis 0BA6 gearbeitet und die aktuelle Version verspricht ja mit Ihrem Ethnetanschluss z.B. auch die Möglichkeit der Prozessvisualisierung/-steuerung.

Das ist für mich zwar durchaus interessant aber leider neues Gebiet und von daher stellt sich mir die Frage ob mit der z.B. im Starter Kit mitgelieferten WinCC Basic-Version auch eine Prozessbildanzeige und Steuerung via Einplatz-PC (=Projekt-PC) möglich ist oder ob zwingend ein HMI Basic Panel erworben werden muss?!

Leider werde ich aus den Dokumentationen noch nicht ganz schlau - teilweise steht beschrieben, dass "normale" PC's erst ab der Advanced-Version eingebunden werden können, manchmal ist aber auch von unterstützten Einzelplatz-PC's via enthaltenem Runtime die rede...

Könnt Ihr mir weiterhelfen?

Vielen Dank bereits jetzt!!!

Lieben Gruß
   Chris
Top
  7/4/2012, 4:33 AM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2898
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Moin.

Es soll funktionieren, gab auch schon mal einen Beitrag dazu.
McMuffin ist da wohl der einzige, der es hinbekommen hat.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  7/4/2012, 11:07 AM
Joined 5/3/2011
Last visit: 4/2/2013
Posts: 461
Rating:
Rated: Outstanding [3.89 out of 5 / rated 46 time(s)]. (46) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich versuch das jetzt kurz zu beschreiben:

Eine WinCC Advanced Lizenz brauchst du, um eine PC-Station konfigurieren zu können. (Engineering SW)
Die WinCC Runtime brauchst du, um die Visualisierung am PC laufen lassen zu können.

Das von Nachbar angesprochene Thema, dass ich es schon einmal zum laufen bekommen habe, war die Simulation einer Panel Runtime und nicht eine richtige Runtime..
Top
Thank you for this post from:
  7/4/2012, 1:28 PM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2898
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke McMuffin.
So genau hate ich die Sache noch nicht betrachet, bisher hatte ich immer ein HMI zur Hand.

Die Simulation der RT und einer direkt angeschlossenen Logo habe ich noch nicht getestet.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
Page 1 of 1 (4 items)
Actions