Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

Kein Focus auf per Bedienoberfläche ergänzen eingerichtete Tabelle

Erstellt von Mackiee am 04.07.2012 11:08 (0 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
  04.07.2012, 11:08
Beigetreten am: 04.07.2012
Letzter Besuch: 05.11.2012
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo allerseits,

ich versuche, per Tabelle (Bedienoberfläche ergänzen), einen konfortablen Zugriff auf ein zweidimensionales GUD-Array zu realisieren. Die Tabelle wird aufgeblendet, nur bekommt sie keinen Focus, man kann sie also nicht anwählen und auch keine Einträge vornehmen. Auch das scrollen funktioniert nicht (Tabelle ist zu breit für die Anzeigefläche).

Auch per VAR1.row oder .col lässt sicht der Focus nicht manipulieren (Wie im Handbuch beschrieben)
Versetze ich den Focus und schreibe etwas in die angewählte Zelle, wird es immer in die erste Zeile und erste Spalte geschrieben, aber nicht dorthin, wo der Focus sein sollte.

Füge ich der Maske weitere Eingabefelder hinzu, ist die Tabelle (und ihre Zellen) durch die Pfeiltasten dann doch zu erreichen.

Ich möchte aber nur diese eine Tabelle in dieser Maske haben. Habe die Beispielcode aus der Doku verwendet, der tuts ebenso wenig.

Hat jemand eine Idee, was da faul sein könnte.

Grüße Mackiee
Top
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
Aktionen