Technical Forum

Communication / Networks

Communicate tim 4r-ie with tim 3v-ie

Erstellt von Jorge IC am 27.06.2012 13:37 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  27.06.2012, 13:37
Beigetreten am: 27.06.2012
Letzter Besuch: 29.06.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi to all, I am configuring a project with a cpu315-2 dp with tim 4r-ie and cpue325-2 dp with tim 3v-ie via Ethernet, but I can't communicate them.

Neither following the manual "SINAUT Communication Between ST7cc and Stations by Means of TIM 3V-IE and TIM 3V-IE Adv Modules via a Dedicated Line and Ethernet" have I got results (in this manual is referenced an example called pump simulation block FB10 but I don't have it).

Could anyone give me an example or tell me the common mistakes made in this type of projects?


Thanks!



=== Edited by Jorge IC @ 6/27/2012 1:42 PM [GMT ] ===


Top
  29.06.2012, 09:05
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1286
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,06 von 5 / 82 mal bewertet]. (82) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello Jorge,

there are round about one million things which could cause the the problem here.

Could you post your project at first?

Gruß / best regards
Rated X
Top
  29.06.2012, 10:20
Beigetreten am: 27.06.2012
Letzter Besuch: 29.06.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Thanks Rated X for answering!!

At the end I have communicated, I have tried all kind of variants when I realized I was using an old version of Sinaut. A few hours ago I used the 5.2 version and they have connected at first following the same steps!!
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen