Technical Forum

Programmiergeräte

Simatic Field PG P4: Lüftersteuerung für die CPU gibt den Geist auf

Erstellt von Kegkopf am 28.06.2012 12:09 (0 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
  28.06.2012, 12:09
Beigetreten am: 19.06.2012
Letzter Besuch: 28.06.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi @all!

Nochmals vielen Dank für die Tipps zur Demontage der HDD! Die neue Platte ist drin und funzt.

Es tauchte aber leider ein neues Problem auf: es ist wohl so, dass bei diesem FieldPG gern mal die Lüftersteuerung für die CPU den Geist aufgibt - so auch bei unserem.traurig  Hat jemand von euch eine Idee oder einen Tipp, wie ich das wieder hinbekomme ohne Löten oder so? Kann man den Lüfter vielleicht strommäßig an eine andere Stelle des Mainboards mit "dranhängen"? Oder gibt es eine professionellere Lösung - ausser einer kostspieligen Reparatur für dieses antike Schätzchen?

Vielen Dank nochmal für eure Hilfe / Hinweise!

Grüße

Mirko



=== Bearbeitet von O_Moderator @ 29.06.2012 11:24 [GMT ] ===
Überschrift geändert nach splitten von Simatic Field PG P4

Top
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
Aktionen