Technical Forum

SIMATIC WinCC

WinCC V7 Klassenname eines Fensters

Erstellt von Alexandra am 27.06.2012 11:33 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  27.06.2012, 11:33
Beigetreten am: 22.11.2005
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 297
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 38 mal bewertet]. (38) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich verwende die Funktion "FindWindow" um auszuwerten ob ein bestimmtes Fenster von einem externen Programm geöffnet ist. Wenn ich den Parameter "Fenstertitel" verwende funkitoniert alles so wie es soll. Nun möchte ich aber auch die Klasse des Fensters abfragen und hier ist auch schon mein Problem. Laut dem FAQ gibt es eine Software (Spy von Visual C++) die den Klassennamen herausfinden soll. Kann mir da vielleicht einer weiter helfen? Im Internet finde ich nicht so richtig was darüber. (Vielleicht gucke ich auch nur verkehrt?!?! Rnf:lblSmileyTooltip_  think)

Alexandra
Top
  27.06.2012, 17:29
Beigetreten am: 03.11.2011
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 118
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,14 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo Alexandra,

Vor einiger Zeit habe mich auch mit dem Problem beschaeftigt.
ID: TF329049

Ich habe das mit dem Programm WinID gemacht.
Ganz einfach zu bedienen, z.B das Programm Internet Explorer aufmachen und mit der Maus oben auf das Fenster .
Solltest Du Probleme habe gib mir Bescheid.

#include "apdefap.h"
 BOOL _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
HWND Handle=NULL;
Handle=FindWindow("IEFrame", NULL); // fuer Internet Explorer
if(Handle)
{
return 1;
}
else
{
return 0;
}
}

Gruss
Adam

Dateianhang: WinID.zip  (5 Downloads)



=== Bearbeitet von Adam_S @ 27.06.2012 17:33 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Adam_S @ 27.06.2012 17:32 [GMT ] ===



Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  27.06.2012, 19:16
Beigetreten am: 17.09.2007
Letzter Besuch: 03.05.2013
Beiträge: 471
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,77 von 5 / 48 mal bewertet]. (48) 
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo,
 oder hier das Original... Spy++

VG / regards vanDyk
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  28.06.2012, 07:33
Beigetreten am: 22.11.2005
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 297
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 38 mal bewertet]. (38) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten Morgen,

vielen Dank euch beiden für die Hilfe Rnf:lblSmileyTooltip_ . Da hätte ich wohl meine Stichwörter bei der Suche geschickter einsetzen sollen erröten Das ist ja schon ziemlich genau das was ich suche.

Danke!

Alexandra
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen