Technical Forum

Umrichtersystem SIMODRIVE

Verbindung über USS funktioniert nicht

Erstellt von Beren74 am 23.01.2009 11:42 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  23.01.2009, 11:42
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 02.03.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Moin

Folgendes Setting: S7-400 und FM458 in einem Rack. Engineering Rechner nach PC Umstellung neuerdings per Ethernet mit der S7 verbunden. FM458 nach wie vor per serieller Schnittstelle mit der FM verbunden (USS Protokoll).

Mit der Rechnerumstellung wurde von Step 7 V5.3 und D7-SYS 6.x auf die neuesten Soemensproduktversionen konvertiert - erfolgreich. Alle Projekte, ob in FM458 (CFC) oder S7 lassen sich öffnen und editieren.

Nur komme ich jetzt nicht mehr per DriveMon auf die Antriebe. Habe schon in PG/PC Konfig das USS Protokoll ausgewählt, aber sobald ich die Online Verbindung in DriveMon einstellen will (COM1) erscheint die Fehlermeldung "Fehler beim Start von USSPARAM.Application".

Was mache ich falsch?

Edit: Hier noch eine Info, die ich vergessen habe: Wenn ich in der PG/PC Konfig unter der USS-Protokoll Einstellung auf "Testen" gehe, werden alle Busteilnehmer (Umrichter) erkannt. Das Problem scheint an DriveMon zu liegen.

Gruß
Beren74



=== Bearbeitet von Beren74 @ 23.01.2009 12:45 [GMT ] ===


Top
  23.01.2009, 18:54
Beigetreten am: 19.01.2009
Letzter Besuch: 10.02.2009
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Was für eine Firmware hat die FM 458?
Ist die FM nur über Simolink mit der FM verbunden oder hängt sie auch am Profibus?
Wie öffnest du den Drive Monitor ? Über den Step 7 Manager oder direkt ?

mfg
Top
  23.01.2009, 19:03
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 02.03.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Sam Hane


Firmware kann ich Dir erst in ein paar Tagen sagen. Bin derzeit auf Kurzarbeit zu hause.

Die FM ist ausschließlich per Simolink mit den Frequenzumrichtern verbunden. Wie gesagt, mit der älteren SIMATIC Version hat alles reibungslos geklappt. Erst seit dem Update der Siemens Software funktioniert die Verbindung nicht mehr.

Drive Monitor öffne ich über SIMATIC Manager. Die gleiche Fehlermeldung bekomme ich aber auch, wenn ich DM separat starte.

Nochmal zur Verdeutlichung: Die Fehlermeldung erscheint genau dann, wenn ich im Menü Extras auf "ONLINE Einstellungen" clicke.


Gruß
Beren74



=== Bearbeitet von Beren74 @ 23.01.2009 19:16 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Beren74 @ 23.01.2009 19:14 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Beren74 @ 23.01.2009 19:04 [GMT ] ===


Top
  28.01.2009, 17:23
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 02.03.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Moin

Ich habe den Simatic Manager + DriveES versuchsweise auf meinem Laptop installiert (hat auch eine serielle Schnittstelle). Sobald ich in DriveMon "Extras / ONLINE Einstellungen" anwähle, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. (Fehler beim Start von "USSPARAM.application")

Das stimmt doch etwas mit Drive Monitor nicht... Hat keiner das selbe Problem?

Gruß
Beren74
Top
  04.02.2009, 12:06
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1212
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Welches Protokoll wird denn verwendet? Vielleicht wurde bei den Einstellungen etwas verdreht (PZD und PKW Werte mal anschaun)! Dachte ich hab da mal was im Kurs gehört, dass damit Probleme entstehen können!
Top
  26.06.2012, 12:33
Beigetreten am: 20.03.2012
Letzter Besuch: 14.05.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Beren74 schrieb:
Moin

Folgendes Setting: S7-400 und FM458 in einem Rack. Engineering Rechner nach PC Umstellung neuerdings per Ethernet mit der S7 verbunden. FM458 nach wie vor per serieller Schnittstelle mit der FM verbunden (USS Protokoll).

Mit der Rechnerumstellung wurde von Step 7 V5.3 und D7-SYS 6.x auf die neuesten Soemensproduktversionen konvertiert - erfolgreich. Alle Projekte, ob in FM458 (CFC) oder S7 lassen sich öffnen und editieren.

Nur komme ich jetzt nicht mehr per DriveMon auf die Antriebe. Habe schon in PG/PC Konfig das USS Protokoll ausgewählt, aber sobald ich die Online Verbindung in DriveMon einstellen will (COM1) erscheint die Fehlermeldung "Fehler beim Start von USSPARAM.Application".

Was mache ich falsch?

Edit: Hier noch eine Info, die ich vergessen habe: Wenn ich in der PG/PC Konfig unter der USS-Protokoll Einstellung auf "Testen" gehe, werden alle Busteilnehmer (Umrichter) erkannt. Das Problem scheint an DriveMon zu liegen.

Gruß
Beren74
Top
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen