Technical Forum

Logikmodul LOGO!

LOGO!Monitor

Thread Starter: UMENCHO   Started: 4/11/2012 8:21 AM   Replies: 12

« Previous thread Next thread »
12» Page 1 of 2 (13 items)
  4/11/2012, 8:21 AM
Joined 3/21/2006
Last visit: 5/14/2013
Posts: 9063
Rating:
Rated: Outstanding [3.78 out of 5 / rated 820 time(s)]. (820) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo zusammen,

Was denken Sie über http://logomonitor.quirex.nl/Rnf:lblSmileyTooltip_

Gruss,
Hristo Mihalev
Top
  4/11/2012, 10:46 PM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/15/2013
Posts: 2897
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ausprobiert haben das wohl schon ein paar User.
Aber Erfahrungen sind bisher keine geschrieben worden.

Interessant wäre es sicherlich, müßte sich nur jemand bereit erklären die Software zu kaufen und zu testen.


Edit:
Das ist wohl doch schon mal geschehen: Logo!Monitor



=== Bearbeitet von Nachbar @ 12.04.2012 07:53 [GMT ] ===



Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  4/16/2012, 8:37 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 5/17/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Icb habe die software gekauft wenn du Fragen hast.
Top
  4/18/2012, 4:57 PM
Joined 1/5/2007
Last visit: 5/16/2013
Posts: 1468
Rating:
Rated: Outstanding [3.98 out of 5 / rated 401 time(s)]. (401) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

nun die hier im Forum insgesamt veröffentlichten "Logger" haben einen vergleichbaren Funktionsumfang  -kostenfrei !!!
                         Rnf:lblSmileyTooltip_  think                                   zwinkern
MfG
Betel

Top
  4/19/2012, 7:05 AM
Joined 9/22/2010
Last visit: 5/18/2013
Posts: 79
Rating:
Rated: Outstanding [3.5 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Es gibt doch eine Demo-Version, mit der kann man sich eigentlich alles anschauen.

Die Programmierung und Visualisierung ist sehr einfach gestaltet. Man kann innerhalb kürzester Zeit eine schöne Visualisierung erstellen.

Top
  5/11/2012, 8:29 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 5/17/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo

hab gerade eine neue Version installiert 2.1.0.372 und die kann schon auch die LOGO! 0BA7

steuern habe es gerade ausprobiert und funktioniert ohne Probleme. 

Top
Thank you for this post from:
  6/20/2012, 2:56 PM
Joined 10/11/2010
Last visit: 2/21/2013
Posts: 45
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Das tut es, solange kein HMI dran ist. Dies habe ich naemlich (KTP600). Dann muss man ja eine Serververbindung einstellen mit TSAP 02.00 clientseitig. Wenn das dann in die Logo geschrieben wird, geht das HMI zwar, aber Logomonitor nicht mehr, da es auf libnodave aufsetzt, welche TSAP01.00 braucht.

Gibts dazu Lösungen?
Top
  6/22/2012, 12:16 PM
Joined 4/1/2012
Last visit: 5/14/2013
Posts: 177
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
dzeyko schrieb:

Hallo

hab gerade eine neue Version installiert 2.1.0.372 und die kann schon auch die LOGO! 0BA7

steuern habe es gerade ausprobiert und funktioniert ohne Probleme. 



Hallo:
Mit der neuen Version kann man die auch Steuern???
Bisher war ja nur das Auslesen der Werte möglich,um das ganze zb per Gif darzustellen.

Wo gibt es diese 2.1 Version???



=== Bearbeitet von Tripplex @ 22.06.2012 12:18 [GMT ] ===


Top
  6/22/2012, 3:17 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 5/17/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Tripplex schrieb:
dzeyko schrieb:

Hallo

hab gerade eine neue Version installiert 2.1.0.372 und die kann schon auch die LOGO! 0BA7

steuern habe es gerade ausprobiert und funktioniert ohne Probleme. 



Hallo:
Mit der neuen Version kann man die auch Steuern???
Bisher war ja nur das Auslesen der Werte möglich,um das ganze zb per Gif darzustellen.

Wo gibt es diese 2.1 Version???



Und es ist wieder eine neue Version draußen

 




=== Bearbeitet von dzeyko @ 22.06.2012 19:59 [GMT ] ===


Top
  6/22/2012, 8:38 PM
Joined 4/1/2012
Last visit: 5/14/2013
Posts: 177
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ach,die teure 0ba7 Multi Version ist das.
Dachte für die 0ba6 gibt es eine.

Schade
Top
12» Page 1 of 2 (13 items)
Actions