Technical Forum

Dezentrale Peripherie

ET 200s 0.3 auf Version 0.5 updaten

Thread Starter: cse   Started: 6/8/2012 3:36 PM   Replies: 6

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (7 items)
  6/8/2012, 3:36 PM
Joined 6/8/2012
Last visit: 6/20/2012
Posts: 3
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
ich bin nicht so der Siemenscrack, bitte also schon mal um Entschuldigung wenn ich mich nicht gut Ausdrücke.

Mein Instandhaltungsleiter wünscht das ich das Interfacemodul einer ET 200S von Version 0.3 auf Version 0.5 bringe.

Ich habe leider absolut keine Idee woher ich die Software bekomme oder ob das überhaupt als Endanwender möglich ist.
Hintergrund: die 0.3er Version läuft wohl nicht und die Geräte steigen dann aus.

Kann mir hier im Forum jemand zu diesem Thema helfen?

Danke schon mal im Vorraus!
Top
  6/18/2012, 12:39 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1281
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 80 time(s)]. (80) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Also im Normalfall ist der Update recht einfach über Step7 zu machen. Die Firmwaredateien gibt es auf der Supportseite.

Um was für ein Modul geht es denn genau (MLFB)? Version 0.x klingt ja irgendwie nach Beta-Version...

Gruß / best regards
Rated X
Top
  6/18/2012, 1:40 PM
Joined 6/8/2012
Last visit: 6/20/2012
Posts: 3
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hi und danke für die Antwort!!!

Also the Produktnummer ist: 6ES7 151-1AA03-0AB0


Mehr kann ich hierzu auch nicht sagen. Das mit S7 hatte ich Freitag gefunden, bin nur noch nicht dazu gekommen es zu testen.
Viele Grüße!

Top
  6/18/2012, 6:28 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1281
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 80 time(s)]. (80) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich habe mal kurz gestöbert und für das Gerät keine FW Datei auf der Supportseite gefunden. Liegt eventuell daran, dass das schon abgekündigt ist. Oder der Update hat damals anders funktioniert.

FW Version wäre 1.4.x
Die Version 0.3 ist vielleicht eher E(rzeugnisstand)03, einen E05 habe ich aber (für dieses Gerät) nicht gefunden (E04 war das höchste).

Eventuell weiß die Siemens Hotline mehr. Ansonsten wäre es noch interessant was genau nicht funktioniert. Vielleicht liegt das Problem ja doch an was anderem.

Gruß / best regards
Rated X
Top
  6/20/2012, 9:02 AM
Joined 6/8/2012
Last visit: 6/20/2012
Posts: 3
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
mein Instandhaltungsleiter:

Das Problem ist, dass das Interfacemodul nach einer Weile auf Störung geht.

Erst nachdem es stromlos gemacht wurde, und wieder neu startet, ist die Störung weg, aber nur für kurze Zeit.



wenn wir aber das Gerät tauschen lassen ist wohl eine höhere Version installieren und das Modul macht keine Probleme.
Top
  6/20/2012, 5:36 PM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
cse schrieb:
mein Instandhaltungsleiter:

Das Problem ist, dass das Interfacemodul nach einer Weile auf Störung geht.

Erst nachdem es stromlos gemacht wurde, und wieder neu startet, ist die Störung weg, aber nur für kurze Zeit.


...


Das Teil ist kaputt.

Mein Ratschlag: Entsorgen.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  6/22/2012, 5:39 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1281
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 80 time(s)]. (80) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Also das mit der Störung klingt nach einem klassischen Hotline Fall.

Wenn ich das richtig verstanden habe ist ja schon mindestens ein Kopf ausgetauscht worden. Hat der die selbe MLFB oder wurde da ein neues Gerät nachbestellt?
Wenn es eine neue Hardware ist dann wird man die anderen Geräte nicht mit einem FW Update auf den gleichen Stand bringen können.

Gruß / best regards
Rated X
Top
Page 1 of 1 (7 items)
Actions