Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Retry Limit von 3 auf 1 stellen

Erstellt von Markus2805 am 18.06.2012 10:37 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  18.06.2012, 10:37
Beigetreten am: 18.05.2010
Letzter Besuch: 09.04.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
ich habe eine Anfrage eines Kunden der eine Demo Laboranlage betreibt.
Er möchte das Retry Limit vom DP-Mastersystem von 3 auf 1 stellen.
Hierbei bekommt er die Meldung:
"Da das Subnetz einen optischen Ring bildet, muss das Retry Limit auf mindestens 3 gesezt werden."
Was ist denn hier mit optischem Ring gemeint? In der HW Konfig ist folgendes Programiert:
CPU 414-3, CP443-5 verbunden mit dem betreffenden Mastersystem an dem eine IM 153-3 (DP-PA-Koppler) angeschlossen ist. Damit also nichts optisches vwerwendet.

Kann mir jemand sagen ob das Retry Limit >3 eingestellt werden kann?

Gruss
Markus
Top
  19.06.2012, 13:42
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1272
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 79 mal bewertet]. (79) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Markus2805,

ich kenne es auch so, dass das Retry Limit bei einem optischen Ring auf mindestens 3 gestellt werden muss. Bei der von dir beschrieben Einstellung kann ich jedoch auch nicht nachvollziehen, wo da der optische Ring vorhanden sein soll.
Allerdings muss teilweise auch beim Einsatz von Repeatern etc. das Retry Limit erhöht werden, sodass ein ausreichender Puffer vorhanden ist.

Natürlich kannst man das Retry Limit auch größer als drei wählen. Ich verstehe nur nicht, warum du das machen willst, wenn es bisher mit 3 funktioniert.

Ich hoffe, ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen.

Grüße,
RatedX

Gruß / best regards
Rated X
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen