Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Textdisplay mit Ethernet-Schnittstelle?

Erstellt von Etechniker84 am 19.06.2012 12:01 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  19.06.2012, 12:01
Beigetreten am: 30.10.2011
Letzter Besuch: 19.06.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

Besitzt das Textdisplay mit "E" auch eine Ethernet-Schnittstelle?
Könnte mir jemand eine Bezugsquelle nennen, denn überall wo ich schaue (Conrad, Reichelt usw.)
alle führen nach das 6er.

Mfg Etechniker



=== Bearbeitet von O_Moderator @ 20.06.2012 11:14 [GMT ] ===
Überschrift geändert nach Splitten von Textdisplay für 7-er-LOGO

Top
  19.06.2012, 12:10
Beigetreten am: 03.05.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 461
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 46 mal bewertet]. (46) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Es gibt kein Textdisplay mit "E". Die Textdisplays werden an der LOGO! 0BA7 genauso angeschlossen wie an der 0BA6.
Top
  19.06.2012, 12:30
Beigetreten am: 30.10.2011
Letzter Besuch: 19.06.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hätte mich auch gewundert. Das heißt hier das
http://www.reichelt.de/LOGO-Zubehoer/LOGO-DISPLAY/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101175;GROUPID=4631;artnr=LOGO+DISPLAY;SID=10T@BLWn8AAAIAAC1Ci-0810ffa2d61e5525af9b2a5b4f3c37f0b
ist das aktuellste?

Mfg Etechniker
Top
  19.06.2012, 12:41
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 15.05.2013
Beiträge: 2897
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Es gibt nur das eine TD mit einer Bestell-Nummer.
Durch diese Nummer ist aber der E-Stand nicht zu erkennen, dazu müßte man halt auf den Aufkleber, das Gerät schauen.

Das "E" bei E-Stand steht nicht für "Ethernet"

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  19.06.2012, 12:49
Beigetreten am: 30.10.2011
Letzter Besuch: 19.06.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Achso, das ist ja mal ne super Erklärung so wird das ganze verständlich.

Mit freundlichen Grüßen
Etechniker



=== Bearbeitet von Etechniker84 @ 19.06.2012 13:04 [GMT ] ===


Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen