Hallo Markus2805,
ich kenne es auch so, dass das Retry Limit bei einem optischen Ring auf mindestens 3 gestellt werden muss. Bei der von dir beschrieben Einstellung kann ich jedoch auch nicht nachvollziehen, wo da der optische Ring vorhanden sein soll.
Allerdings muss teilweise auch beim Einsatz von Repeatern etc. das Retry Limit erhöht werden, sodass ein ausreichender Puffer vorhanden ist.
Natürlich kannst man das Retry Limit auch größer als drei wählen. Ich verstehe nur nicht, warum du das machen willst, wenn es bisher mit 3 funktioniert.
Ich hoffe, ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen.
Grüße,
RatedX
Gruß / best regards
Rated X