Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Ethernet Teilnehmer bearbeiten / keine Teilnehmer sichbar

Erstellt von vw-od am 17.02.2012 12:15 (6 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
  17.02.2012, 12:15
Beigetreten am: 11.10.2007
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo zusammen,

nach dem Update auf den Simatic Manager V5.5 SP1, funktioniert die Suche der
Ethernet Teilnehmer nicht mehr.
Ich bekomme auch keine "Erreichbaren Teilnehmer" mehr angezeigt, obwohl ich
per Ethernet-Kabel verbunden bin und sogar Bausteine beobachten kann.

Nachdem ich die Hardware Konfiguration nicht übertragen konnte, habe ich die Bausteine und
die Systemdaten mit meinen Field PG, direkt auf die S7-Karte kopiert.
Danach konnte ich die Bausteine beobachten, ändern und übertragen, und ein Programm in
ein Touchpanel "MP277" transferieren.
Die Funktion "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" zeigt aber auch jetzt noch keinen Teilnehmer. Ich bin
mir sicher, dass vor dem Update alles funktioniert hat.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich im Voraus für Eure Unterstützung!

Mfg
Volker
Top
  20.02.2012, 11:15
Beigetreten am: 20.02.2012
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 9
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Volker,

es ist nur eine Vermutung, aber hast du die PG-/PC-Schnittstelle richtig eingestellt? Weiterhin könnte ich mir vorstellen, dass du mal deine PC-Station neu konfigurieren könntest, vielleicht klappt es dann.

Gruß Alex

Gruß / Regards,
Alex
Top
  20.02.2012, 11:15
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 1283
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,06 von 5 / 82 mal bewertet]. (82) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo vw-od,

welche PG/PC Schnittstelle hast Du denn ausgewählt? TCP/IP oder TCP/IP (auto)? Du solltest das ganze zunächst mal ohne "Auto" probieren. 

Außerdem soltest Du nocheinmacl checken, ob alle Protokolle, die Du für den Scan brauchst noch installiert sind , z.b. das DLC-Protokoll.

Hast Du noch irgendwelche Virenscanner bzw. Firewall aktiviert, die die Telegramme abfangen könnten?

 

Gruß / best regards
Rated X
Top
  07.05.2012, 11:47
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Rated X schrieb:
Hallo vw-od,

welche PG/PC Schnittstelle hast Du denn ausgewählt? TCP/IP oder TCP/IP (auto)? Du solltest das ganze zunächst mal ohne "Auto" probieren. 
 


Bei mir hat es nur mit "Auto" funktioniert. Allerdings mit dem Problem das die Meldung kam das man nach Umstellung keine Verbindung mehr über Router hat. Was dann auch der Fall war.
-> Keine Internetverbindung mehr,  liess sich auch nicht nach Neustart beheben.traurig Zum Glück habe ich zwei, deshalb nutze jetzt erst mal die andere Ethernet-Schnittstelle.
Top
  07.05.2012, 12:21
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 1213
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

also ich tippe auch eher auf Firewall Problem. Evtl. ist zwar der alte Eintrag da, aber die neuen Dateien heißen anderst. Einfach ohne Firewall testen, ansonsten Netzwerk prüfen. Mit Auto wird die Geschwindigkeit und Co. automatisch festgestellt. Step 7 kommt damit zurecht, aber es gibt mit anderen Tools Probleme. Deshalb empfehle ich immer weg von Auto.

MfG,
Servicetechniker!
Top
  08.05.2012, 13:16
Beigetreten am: 15.11.2006
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 942
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 106 mal bewertet]. (106) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich arbeite eigentlich immer mit dem (Auto)-Modus und habe bisher noch keine Probleme feststellen können.
Für schnelle IP-Vergabe für Steuerungen verwende ich aber das SDT.

Have Fun!

TomDeWou
Top
  17.06.2012, 16:35
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 1283
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,06 von 5 / 82 mal bewertet]. (82) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

was für eine Netzwerkkarte verwendest du?

1. Dadurch, dass du die Bausteine beobachten kannst hast du die richtige Netzwerkkarte ausgewählt!
--> D.h. du hast Probleme über deine Netzwerkkarte DCP-Befehle raus zu schicken.

Hast du dein PG neu gestartet?
Wenn du eine USB-Netzwerkkarte hast, dann lass die Karte beim Hochfahren angeschlossen!

Was für ein Betriebssystem hast du?

Gruß / best regards
Rated X
Top
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
Aktionen