PC-based Automation
WinAC 4.6 RTX 2010 VMware 8.0
Erstellt von haoli am 23.02.2012 15:23 (26 Antworten)

23.02.2012, 15:23
|
Beigetreten am: 23.02.2012
Letzter Besuch: 12.05.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo Leute, habe unsere Systeme von VMWare 7 auf 8 hochgerüstet. Leider funktionieren danach weder WinAC 4.5 noch 4.6. Nur alte 4.1, die nicht RTX sind, laufen noch. Mir ist schon klar, dass WinAX RTX nicht für VMWare freigegeben ist. Bis zur Version 7.5 von VMWare hat es aber alles perfekt funktioniert. Hat jemand eine Tip, an welcher Schraube man drehen muss? Weitere Infos: Host: Windows 64 64bit 16GB Client: Windows XP SP3 1GB
Vielen Dank im Voraus Olli
=== Bearbeitet von haoli @ 23.02.2012 15:28 [GMT ] ===
|
|
|
|
|

23.02.2012, 17:59
|
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 180
Bewertung:
(53)
|
(0)
|
Hi,
was meinst du mit es funktioniert nicht? Lassen sich diese WinAC Versionen nicht installieren oder kann man die WinAC nicht starten? Erhälst du irgendeine Meldung?
grüße bigfoot
|
|
|
|

23.02.2012, 18:11
|
Beigetreten am: 23.02.2012
Letzter Besuch: 12.05.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo Bigfoot,
hast Recht, meine Informationen sind etwas dürftig. meldungen erhalte ich keine. Mit nicht funktionieren meine ich, dass einige Dateien des RTX Kernels und auch von WinAC die virtuelle Maschine mit 100% Systemlast quält. Selbst das Wartern von Stunden ändert nix. Ausser 100% Last passiert nix. Die Installation funktioniert, auch wenn die meisten VM ja schon vorhanden waren, eben nur unter VMWare 7.5 SEHR GUT LIEFEN!!!!!! Warum es nun bei VMW 8 nicht geht ist mir ein Rätsel. Ich habe auch schon folgendes probiert: 1. Client System als VM 6-7 belassen, VM Tools nicht aktualisiert 2. Client nach VM 8 hochgerüstet, VM Tools aktualisiert
Nichts hilft. Gruß Olli
=== Bearbeitet von haoli @ 23.02.2012 18:17 [GMT ] ===
=== Bearbeitet von haoli @ 23.02.2012 18:11 [GMT ] ===
|
|
|
|
|

23.02.2012, 19:37
|
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 180
Bewertung:
(53)
|
(1)
|
Hi,
vielleicht hilft dir der folgende FAQ weiter:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34665850
dieser beschreibt das Problem mit der CPU-Auslastung von 100%. Ich habe dieses Verhalten auf meinem Windows XP Rechner auch. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen .
grüße bigfoot
|
|
|
|

23.02.2012, 22:47
|
Beigetreten am: 23.02.2012
Letzter Besuch: 12.05.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo Bigfoot, vielen Dank für Deine Unterstützung. Deinen Link kannte ich, war auch immer abgeschaltet. Leider komm ich nicht mal bis zur WinAC Bedienoberfläche, wie gesagt, ausser 100% Systemlast passiert nichts. Kein Fenster oder ähnliches öffnet sich. Gruß Olli
|
|
|
|

24.02.2012, 09:59

24.02.2012, 10:12
|
Beigetreten am: 23.02.2012
Letzter Besuch: 12.05.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo Bigfoot, vielen Dank, aber den Artikel kannte ich auch schon. Das Problem mit den Timern hatte ich bei der Version VMW7 auch, war aber mit der VMW7.5 nicht mehr vorhanden. Wenn ich schon bei einem Problem mit Timern wäre, würde ja meine RTX laufen. Tut sie leider nicht. Die VMW8 ist ja nun schon einige Zeit auf dem Markt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der diese Kombination verwendet. Es liegt auch nicht am Hostrechner. Dieses Problem tritt auch auf meinem Notebook in identischr Weise auf. Host: Intel i7 2600K 16GB Notebook: Dell Precision M6500 i7 X920 8GB Wie gesagt. Hatte vor einiger Zeit unsere Projekte mit VMW7 bzw. 7.5 erstellt und getestet. Jetzt nach Umstellung auf VMW8 gehen alle VM mit WinAC 4.5 RTX bzw. 4.6 nicht mehr.
Gruß Olli
|
|
|
|

27.02.2012, 11:16
|
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 180
Bewertung:
(53)
|
(0)
|
Hi,
und wenn du der VM Ware mehr Kerne zu verfügung stellst? (Wie im letzten von mir geposteten Beitrag ganz unten beschrieben) Bringt das auch nichts? Hast du schon mal die Einstellungen überprüft, nicht das beim Hochrüsten dann auch die Einstellungen geändert wurden. Kann leicht mal passieren und dann reicht ein Haken an der falschen Stelle schon einmal aus.
grüße bigfoot
|
|
|
|

27.02.2012, 11:41
|
Beigetreten am: 23.02.2012
Letzter Besuch: 12.05.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo bigfoot, danke für Deine Bemühungen. Ich bin mir sicher, dass ich alles so weit richtig richtig eingestellt habe. Ich habe schon alte VM's, die mit VM7 liefen, hochgerüstet, ich habe schon komplett alles neu installiert (WinXP und WinAC). Ich habe schon von einer bis vier CPU's im Client alles konfiguriert, nichts läuft. Bin mit meinem Latein am Ende. Gruß Olli
|
|
|
|

27.02.2012, 13:30
|
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 180
Bewertung:
(53)
|
(0)
|
Hi,
also ich weiß nun auch nicht mehr weiter...
Die VmWare wird zwar offiziel nicht unterstützt, wie du auch schon geschrieben hast, aber du kannst es ja mal bei der Hotline versuchen. Ich gehe mal davon aus das dort vllt schon mehrere solche Fragen reingekommen sind. Eventuell können die dir ja noch einen entscheidenden Tipp geben.
Falls du für diesen Fall eine Lösung hast, wäre es nett wenn du es mich und denn anderen hier wissen lässt
grüße bigfoot
|
|
|
|
Aktionen